2389514_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389514_ja-JP

2389514_ja-JP

33FS45xx - VAUXの過電圧耐性

私は33FS4500を使っており、現在はVAUX電源をトラッカーとして外部センサ電源として使っています。ユースケースには、エラーCASEでバッテリーレベル(32/40V)までの短絡が含まれます。

33FS* データシートには最大値が記載されています。チップ本体のすべてのピンに対して40Vですが、過電圧が発生した場合の外部pnpトランジスタへの影響や、VAUXとバックスの間に逆流保護があるかどうかは明記されていません。

- 外部センサ供給はVAUXの意図されたユースケースか?

- VAUXに追加の保護が必要か?
もしそうなら、回路はどのような形ですか?
最初のアイデアとしては、トランジスタとVAUX(およびそのフィードバック)の間にショットキーダイオードを設置するのが考えられます。



Re: 33FS45xx - overvoltage capability of VAUX

HajoV様、

VAUXを外部/オフボードのセンサ電源として使用することは、FS4500の意図された用途です。VAUXはまた、比率測定センサー用途向けにVCCAに従う追跡モードで動作することも可能です。
 
バッテリーへのショート(32Vから40V)の可能性がある場合、FS4500のドキュメントにはVAUX関連ピンは最大40Vまで定格されており、VAUXはオフボード電源にも適していることが明記されています。出力コンデンサは40V以上の定格のものを使用することをお勧めします。
 
データシート、セーフティマニュアル、FAQには、VAUXとバック/VPREレギュレーター間の内部逆流保護を肯定する記述は見つかりませんでした。したがって、堅牢なオートモーティブ設計には、逆流防止や故障状況や過渡現象に対する堅強性を高めるために、ショットキーブロッキングダイオードやTVSクランプなどの外部保護を検討することを推奨します。
 
敬具、
ヨゼフ
Re: 33FS45xx - overvoltage capability of VAUX

うーん…

この情報はあまり役に立たず、データシートの欠落部分を繰り返しているだけなので、少し残念です。

バッテリー(およびGND)へのショートは、なぜかクラス1のエラー条件であり、すべての移動式エレトロニクスは生き残ることが期待されます。SBC/センサートラッカー電源を設計するなら、チップだけでなく必要なペリフェラルも通常の過電圧に安全に耐えられると期待します。

(それほど強力ではない)テレビダイオードのような外部保護装置は、通常のバッテリー電圧以上でのみ動作することがあります.
したがって、この質問が関わる臨界範囲(8.. 32V)は保護しません。

解決策を見つけるために、pnpトランジスタにショットキーダイオードを直列に追加した回路をテストしてみようと思います。ダイオードの直線性によってVAUXが安定し、回路がテストできることを期待しています。
(ダイオードが常に導通するように、初期負荷を追加しました。)

VAUXに必要な電流は100mA未満なので、ダイオードの電圧降下は許容範囲内だと考えています。





Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: