2389498_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389498_ja-JP

2389498_ja-JP

S32DS3.4

S32DS3.4のダウンロードリンクとアクティベーションキーを提供していただけますか?

Re: S32DS3.4はい、ありがとうございます。Re: S32DS3.4

こんにちは、@ DontUnderstandRobotsさん

S32 DSの旧バージョンを探すには、こちらをクリックしてください。

Senlent_0-1783057904704.pngSenlent_0-1783057904704.png


新しいバージョンへのSDKのインストールはテストしていません。RTM 3.0.Xの場合は、S32 DS V2.2でのみ使用可能です。RTM 4.0.XをS32 DS V3.6にインストールしたことはありません。


Re: S32DS3.4

_0-1783049362285.png_0-1783049362285.png

_2-1783049379612.png_2-1783049379612.png


 

_3-1783049386033.png_3-1783049386033.png

えっと…バージョン3.4をクリックすると、なぜバージョン3.5のダウンロードページにリダイレクトされるのでしょうか?

つまり、S32DS V3.6はS32K1シリーズのSDKバージョンをサポートしていないということですね?



Re: S32DS3.4

こんにちは、@ DontUnderstandRobotsさん

ダウンロードボタンをクリックするとダウンロードページに移動し、そこでさまざまなS32 DSバージョンを確認できます。


S32 DS V3.6の場合、S32K1の開発に使用したソフトウェアのバージョン(SDKかRTDか)によって異なります。

新しいアプリケーションを開発していて、RTDを使用している場合は、完全にサポートされます。


Re: S32DS3.4

_1-1783045702808.png_1-1783045702808.png_2-1783045717249.png_2-1783045717249.png

あなたが提供したリンクは、このページに繋がっています...

S32DS v3.6はS32K146チップをサポートしていますか?

Re: S32DS3.4

また、S32 DS V3.6は旧バージョンとの互換性があります。

Re: S32DS3.4

こんにちは、@ DontUnderstandRobotsさん

ダウンロードページのスクリーンショットを送ってください。確認させていただきます。

Re: S32DS3.4公式サイトにはS32DSのバージョン3.5と3.6しか掲載されておらず、バージョン3.4が見つかりませんでした。
Re: S32DS3.4

こんにちは@不懂机器人

リリース版は NXPのウェブサイト および S32DS 3.4 から ダウンロードできます 。

このバージョン用の新しいアクティベーションIDを必ず取得してください。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-03-2026 02:31 AM
Updated by: