2389402_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389402_ja-JP

2389402_ja-JP

aft05ms004nt1

困ったことがあるんです、皆さん助けてください

私はAFT05MS004NT1というICを持っていますが、30~45MHzの周波数で送信したいと思っています。

どなたかZloadとZsourceの価値について助けていただけますか?

添付ファイルの表をご覧ください。

Re: aft05ms004nt1

こんにちは、arkazainsの皆さん。

良い一日!

このトランジスタの動作範囲を大きく超えています。残念ながら、このPNトランジスタの代わりは電圧レベルの問題でありませんが、設計にレベルトランスレーターを組み込むことを検討すれば、例えば以下の通りの他のPNトランジスタが見つかるかもしれません。

MRFE6VP61K25H

もう一つの選択肢は AFT05MS003N;すでに生産終了と表示されていますが、販売代理店にまだ在庫があるか確認すると良いでしょう。

プロジェクトの成功を心からお祈りしています。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-03-2026 04:31 AM
Updated by: