2389359_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389359_ja-JP

2389359_ja-JP

TJA1050、CANロス

こんにちは、

製品TJA1050 TJA1050の中古品があり、回路図は以下の通りです。

Carl_5_0-1782956039566.pngCarl_5_0-1782956039566.png

検査中に高周波のCAN損失があることがわかりました。動作中に1~2フレームが失われました。

バスの乗車率は約16%です。

以下にハードウェアの回路図とCAN損失データを添付しました。


質問

1. CAN損失の根本原因は何でしょうか?

2. ハードウェア回路図に何か問題はありますか?

3. 次のステップで私ができること


必要に応じて、もっとテストを試したり、情報を提供したりできます。ご支援ありがとうございます。

Re: TJA1050, CAN loss

1:このボードがバスの終端にない場合は、まずDR6/DR7を切断するか、オプションのジャンパーに変更することをお勧めします。

2:テスト目的でDR8/DR9/DD1/DD2を削除してください

3: アイソレータSI8421のデータレートおよび伝搬遅延CANビットタイミングマージンを満たすかどうか

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-03-2026 02:34 AM
Updated by: