2389347_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389347_ja-JP

2389347_ja-JP

S32K3X4EVB-Q257開発ボードのK26ファームウェアは存在しません。

私のS32K3X4EVB-Q257開発ボードのOpenSDAが動作しません。すでにPEmicroドライバーをインストールしましたが、私のパソコンのデバイスマネージャーではOpenSDAが認識されません。K26のファームウェアが欠落していることが原因だと確信しています。そのファームウェアを教えてもらえますか?

Re: The K26 firmware on the S32K3X4EVB-Q257 development board is missing.

D+やD-信号付きのUSBケーブルに交換しても問題が続く場合は、PEMicroの技術サポートに連絡することをお勧めします。https://www.pemicro.com/support/index.cfm

Re: The K26 firmware on the S32K3X4EVB-Q257 development board is missing.私の開発ボードにはK26チップが搭載されており、オンボードのデバッガを認識できませんPEFirmwareConfig.exe。K26のOpenSDAファームウェアが明らかに欠落している。Re: The K26 firmware on the S32K3X4EVB-Q257 development board is missing.

ハイ

まず、U63のK26がはんだ付けされているかどうかを確認してください。K26がはんだ付けされていない開発ボードの一括があり、K26が不足していたため、外部デバッガを使わざるを得ませんでした。

次に、 USBマルチリンクリソースのインストール マルチリンクデバッグプローブから。USBハブを使わずに、USBをS32K3X4EVB-Q257のJ55に接続します。オンボードデバッガは PEFirmwareConfig.exeで認識できますか?

S32K3X4EVB-Q257 OnBoard debugger PEFirmwareConfig.pngS32K3X4EVB-Q257 OnBoard debugger PEFirmwareConfig.png

よろしくお願いいたします
ロビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-03-2026 02:35 AM
更新者: