2389214_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389214_zh-CN

2389214_zh-CN

S32k144 EVB 板上的电能表

我正在尝试使用 Modbus RTU 将 NXP S32K144 板与基于 RS-485 的电能表连接起来。

  • S32K144 作为 Modbus 主站
  • 电能表作为 Modbus 从站(RS-485)
  • 用于测试的 USB 转 RS485 变流器
  • S32 设计工作室(用于调试的实时表达式)
  1. 我应该如何连接 S32K144 和电能表之间的 RS-485 信号(A/B、DE/RE)?
  2. 如何在S32K144上配置UART/SCI以进行RS-485 Modbus通信?
  3. 如何使用调试器/实时表达式实时验证 Modbus 数据传输?

该电能表通过 USB 转 RS485 与 PC Modbus 工具配合使用可以正常工作,但我需要指导如何在 S32K144 上实现和调试它。

Re: Energy meter on S32k144 EVB board

嗨@Turtledove


S32K144 EVB 不包含原生 RS-485 收发器,因此需要在 MCU UART 和电能表之间使用外部 RS-485 PHY(例如 MAX3485、SN65HVD 系列等)。将 S32K144 的 UART TX/RX 连接到收发器的 DI/RO 引脚,并将收发器的 A/B 差分对连接到仪表的 A/B 线。DE 和 \RE 可以通过 GPIO 驱动(通常连接在一起用于半双工 Modbus RTU 操作)。

对于软件,配置其中一个 LPUART 实例以进行仪表设置(通常为 9600/19200 波特率,8 位数据位,根据仪表规格,无奇偶校验或偶校验,1 位停止位)。在发送 Modbus 帧之前,置位 DE,发送帧,等待传输完成,然后取消置位 DE 并切换回接收模式。Modbus RTU 本身是在 UART 驱动程序之上以软件形式实现的。

调试时,首先使用示波器或逻辑分析仪验证 UART 通信。您还可以使用 S32 设计工作室中的监视变量或实时表达式来监测已发送的请求、已接收的响应、CRC 状态和已解码的寄存器值。实时表达式可以显示应用程序变量,但不能直接解码总线上的 Modbus 帧。


此致,

Lukas

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-03-2026 02:33 AM
更新者: