2389207_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389207_ja-JP

2389207_ja-JP

S32G3プラットフォームソフトウェア統合を用いてS32G3上でマルチコアアプリケーションを有効化する

こんにちは;

私たちは、S32G399a に適用されたドキュメント AN13750 の手順を再現しようとしていますが、IPCF モジュールのビルドに関して懸念があります。

ドキュメントには「 0001-ipc-multi-instances.patch 」を使用するように記載されています。しかし、これはS32G3には適用されません。

TrikiIkram_0-1782919427268.pngTrikiIkram_0-1782919427268.png

S32G3の場合、ドキュメントのすべての手順を進めてデュアルブートに成功するために、IPCFモジュールのビルドをどのように進めればよいか説明する方法はありますか?


Re: Enabling Multicore Application on S32G3 using S32G3 Platform Software Integration

こんにちは、 @TrikiIkram

投稿ありがとうございます。

1. S32G3に関するAN13750と同様の参考資料となるような公開文書がまだ存在しないことをお詫び申し上げます。

2. 現時点では、S32G3での使用方法のステップバイステップガイドではなく、AN13750を参考として使うことをおすすめします。S32G3プラットフォーム上でIPCFを設定する際は、マルチインスタンスサンプルではなく単一インスタンスサンプルを直接試すことをおすすめします。そうすれば、前述のパッチを適用する必要がなくなります。


BR

チェイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-02-2026 03:32 AM
Updated by: