HI.
我当前使用MC33774进行4个AFE自身的VAUX,VBAT,VDDC,VDDA的电压读取,我连续发送两条采集指令,中间间隔10ms,等待50ms后发送读取指令进行SECM寄存器的数据读取,但是奇怪的是虽然大多数情况下读取都是正确的,但是会偶尔出现所有的电压值都很小的情况,这是为什么?
Embedded_novice_0-1782906617130.png
Embedded_novice_1-1782906700533.png
你好 Embedded_novice
再会!
我首先怀疑的是,SECM 电源电压结果在测量周期完全完成之前就被读取了,或者第二个采集命令在第一个结果集被锁存之前就重新启动了转换。这就解释了为什么四个电压通道同时变低,而通信本身仍然能够正常工作。
希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。
祝你今天过得愉快,一切顺利。