2389078_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389078_zh-CN

2389078_zh-CN

RT1170 EVKB 双核示例:CM7 启动时卡住

大家好,

我刚开始使用RT1170 EVKB开发板,正在尝试运行位于以下位置的多核Hello World示例:


boards/evkbmimxrt1170/multicore_examples/hello_world

我使用的是 MCUXpresso SDK v26.03.00(最新可用版本)。

当我加载多核示例时,CM7 内核在启动期间挂起,而调试器显示 CM4 内核正在运行。CM7 永远不会执行到 `main()`。

故障状态寄存器包括:

cm7_hang.pngcm7_hang.png

为了排除多核示例的问题,我还尝试运行独立的 CM7 Hello World 示例,但它表现出相同的行为。但是,独立的 CM4 Hello World 示例可以正常运行。

该电路板为RT1170 EVKB ,采用默认跳线和拨码开关设置,我没有修改任何硬件配置。

有人在使用 SDK 26.03.00或 RT1170 EVKB 时遇到过这个问题吗?CM7 内核是否需要任何额外的电路板配置、启动设置或调试器配置?

我还测试了之前的 SDK 版本( v2.13.0 ),但发现 CM7 内核也存在同样的问题。

任何建议都将不胜感激。

谢谢!

Re: RT1170 EVKB Dual-Core Example: CM7 Hangs at Startup

@FranklinOmo

请问您能否分享一下您电路板的原理图版本?另外,为了简化审核流程,您能否给我们发送一张电路板的照片?

此致,
巴勃罗

Re: RT1170 EVKB Dual-Core Example: CM7 Hangs at Startup

@Pablo_Ramos
以下是板的图片,供您参考。
IMG_6141.jpgIMG_6141.jpg

Re: RT1170 EVKB Dual-Core Example: CM7 Hangs at Startup

@FranklinOmo

谢谢你提供的电路板照片。

你能帮我批量擦除板吗?

您可以在以下文档中找到使用 SPT 执行批量擦除的步骤:

RT 开发板调试器连接问题恢复

您能否也帮我更新一下固件进行测试?

有关固件更新的说明,请参阅 MIMXRT1170-EVKB 板硬件用户指南第 2.11 节“板载调试器”。

您之前是否成功编程并运行过 CM7 应用程序?还是说,自从电路板从包装盒里拿出来后,就一直存在这种问题?

如果问题仍然存在,您能否尝试使用 GUI Flash Tool 或 SPT 对设备进行编程?

顺祝商祺!

巴勃罗

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-04-2026 03:26 AM
更新者: