2389035_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389035_ja-JP

2389035_ja-JP

LS1028ARDb Yocto-SDKビルドの問題

こんにちは、

私はここに書かれている指示に従おうとしています。

https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk

LS1028ARDBのOSおよびSDKイメージを構築するために

walnascarがデフォルトブランチのようですが、上記のリンク先の指示に従うとビルドが失敗します。

MKDIR Yocto-SDK
CD YOCTO-SDK
Repo init -u https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk-b ワルナスカー
リポジトリ同期 --強制同期
。./setup-env -m ls1028ardb
bitbake fsl-image-networking

これは3つのエラーで失敗します:
- sysvinitインストールエラー
- DTCネイティブコンパイルエラー
- util-linux-native コンパイルエラー

このドキュメントの手順も試してみましたが、誤った手順を回避したとしても、別の方法で失敗します(指定された「ls-image-desktop」が存在しません)。

https://docs.nxp.com/bundle/UG10081_LLDP_L6.1.55_2.2.0/page/topics/how_to_download_flexbuild.html

flexbuildオプションも見つけ、ここに記載されている手順に従いました。

https://github.com/nxp/flexbuild

git clone https://github.com/NXP/flexbuild.git
CDフレックスビルド
make docker
ls1028ardb_defconfig を作成します
すべてを作る

これも以下のエラーで失敗します。

W: binfmt_misc が /proc/mounts に見つかりません -- マウントされていません

OSイメージやSDKを構築する際の正しい手順は何ですか?

よろしくお願いします。

マット

Re: ls1028ardb yocto-sdk build problems

以下の最新のYocto Linux SDKリリースを使用してください。

今回のリリースには、以下に示すソースコードとビルド済みイメージの両方が含まれています。

ブランチ: walnascar-lsdk

件

名称

説明

1

boot_ls1028ardb_lts_6.12.tgz

LS1028ARDBのブートパーティションイメージ

2

boot_ls1043ardb_lts_6.12.tgz

LS1043ARDBのブートパーティションイメージ

3

boot_ls1046ardb_lts_6.12.tgz

LS1046ARDBのブートパーティションイメージ

4

boot_lx2160ardb-rev2_lts_6.12.tgz

LX2160ARDBのブートパーティションイメージ

5

firmware_ls1028ardb_uboot_emmcboot.img

LS1028ARDB eMMCブート用のBSPファームウェアイメージ

6

firmware_ls1028ardb_uboot_sdboot.img

LS1028ARDB SDブート用BSPファームウェアイメージ

7

firmware_ls1028ardb_uboot_xspiboot.img

LS1028ARDB XSPIブート用のBSPファームウェアイメージ

8

firmware_ls1043ardb_uboot_nandboot.img

LS1043ARDB NANDブート用のBSPファームウェアイメージ

9

firmware_ls1043ardb_uboot_norboot.img

LS1043ARDB NORブート用BSPファームウェアイメージ

10

firmware_ls1043ardb_uboot_sdboot.img

LS1043ARDB SDブート用BSPファームウェアイメージ

11

firmware_ls1046ardb_uboot_emmcboot.img

LS1046ARDB eMMCブート用のBSPファームウェアイメージ

12

firmware_ls1046ardb_uboot_qspiboot.img

LS1046ARDB QSPIブート用のBSPファームウェアイメージ

13

firmware_ls1046ardb_uboot_sdboot.img

LS1046ARDB SDブート用BSPファームウェアイメージ

14

firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_emmcboot.img

LX2160ARDB eMMCブート用BSPファームウェアイメージ

15

firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_sdboot.img

LX2160ARDB SDブート用BSPファームウェアイメージ

16

firmware_lx2160ardb-rev2_uboot_xspiboot.img

LX160ARDB xSPIブート用BSPファームウェアイメージ

17

fsl-image-networking-ls1028ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsは基本的なネットワーク機能をサポートしていますLS1028ARDB

18

fsl-image-networking-full-ls1028ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsはLS1028ARDB上で完全なネットワーク機能をサポートしています

19

fsl-image-networking-ls1043ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsは基本的なネットワーク機能をサポートしていますLS1043ARDB

20

fsl-image-networking-full-ls1043ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsはLS1043ARDB上で完全なネットワーク機能をサポートしています

21

fsl-image-networking-ls1046ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsは基本的なネットワーク機能をサポートしていますLS1046ARDB

22

fsl-image-networking-full-ls1046ardb.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsはLS1046ARDB上で完全なネットワーク機能をサポートしています

23

fsl-image-networking-lx2160ardb-rev2.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsは基本的なネットワーク機能をサポートしていますLX2160ARDB

24

fsl-image-networking-full-lx2160ardbrev2.rootfs.tar.gz

Layerscape rootfsはLX2160ARDB上で完全なネットワーク機能をサポートしています

25

フレックスインストーラー

ツールの展開


画像展開の詳細はユーザーガイドの文書をご参照ください。


Debian Flexbuilder Linux SDKを使ってDebian Linux OSを使うこともできます。

Re: ls1028ardb yocto-sdk build problems

この投稿の後、Flexbuild readme.md に載っていない前提条件がいくつかあるDebian Linux SDKユーザーガイドを発見しました。これにより、LS1028ARDB用のDebianベースのイメージを生成できるようです。

Yocto環境に似た方法でSDKを生成する手順は何ですか?それとも、標準的なクロスコンパイラをお勧めしますか?

Debianソリューションは今やこのプラットフォームの推奨OSなのでしょうか?Yoctoは組み込みシステムにより適しているように感じます。

よろしくお願いします。

マット

Re: ls1028ardb yocto-sdk build problems

こんにちは、

ご意見ありがとうございます。しかし、walnascar-lsdk ブランチは、上記で説明した walnascar ブランチと同様のエラーで失敗します。

これは以下の出力です
bitbake -k fsl-image-networking-full

概要:4つのタスクが失敗しました。
~/walnascar-lsdk/sources/poky/meta/recipes-core/sysvinit/sysvinit-inittab_2.88dsf.bb:do_install
log: ~/walnascar-lsdk/build_ls1028ardb/tmp/work/ls1028ardb-FSL-Linux/sysvinit-Inittab/2.88dsf/temp/log.do_install.1267212
Virtual:native:~/Walnascar-LSDK/Sources/Poky/Meta/Recipes-Core/Util-Linux/Util-linux_2.40.4.bb:do_compile
log: ~/walnascar-lsdk/build_ls1028ardb/tmp/work/x86_64-linux/util-linux-native/2.40.4/temp/log.do_compile.1304034
virtual:native:~/walnascar-lsdk/sources/poky/meta/recipes-kernel/DTC/dtc_1.7.2.bb:do_compile
log: ~/walnascar-lsdk/build_ls1028ardb/tmp/work/x86_64-linux/dtc-native/1.7.2/temp/log.do_compile.1321834
~/walnascar-lsdk/sources/poky/meta/recipes-devtools/flex/flex_2.6.4.bb:do_compile
log: ~/walnascar-lsdk/build_ls1028ardb/tmp/work/aarch64-FSL-Linux/Flex/2.6.4/temp/log.do_compile.2409352
概要:警告メッセージが17件ありました。
概要:6件のエラーメッセージが発生し、ゼロ以外の終了コードが返されました。

よろしくお願いいたします
マット

Re: ls1028ardb yocto-sdk build problems

こんにちは、

返信ありがとうございます。結局、私のミスで、Ubuntuのバージョンを間違えていて、Yocto出力の警告を無視してしまいました。

24.04の開発コンテナに切り替え、以下の指示に従っています:

  • Yocto: 用レイヤースケープソフトウェア開発キットユーザーガイドUG10374.pdf

ビルドを実行したところ、問題なく動作しました。

よろしくお願いします。

マット

Re: ls1028ardb yocto-sdk build problems

ホストパッケージは以下の方法でインストールしてください。

sudo apt-get install build-essential chrpath cpio debianutils diffstat file gawk

gcc git iputils-ping libacl1 liblz4-tool locales python3 python3-git python3-

jinja2 python3-pexpect python3-pip python3-subunit socat texinfo unzip wget xzutils

zstd efitools

問題が解決しない場合は、ログファイル ~/walnascar-lsdk/build_ls1028ardb/tmp/work/ls1028ardb-fsl-linux/sysvinit-inittab/2.88dsf/temp/log.do_install.1267212 を私に送って調査を依頼してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:32 AM
Updated by: