2388855_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388855_ja-JP

2388855_ja-JP

FreeRTOSを使用し、AUTOSAR、RTD 7.0.1、およびS32 Platform 3.6.7を使用しないS32K344イーサネットポートのデモがどうしても必要です。

S32 Platform 3.6.7では、S32K344のFreeRTOSとLWIPの設定がすべてAUTOSARになっています。AUTOSARを使用しないネットワークインターフェースのデモが必要です。EBには設定項目が多すぎて、どこから手をつければいいのか分かりません。どうもありがとうございます。

Re: 跪求S32K344使用FreeRTOS的网口demo,不使用AUTOSAR,RTD 7.0.1 S32 Platform 3.6.7

こんにちは、

TCP/IPスタック2.0.0以降、スタックはGMAC HLDドライバインターフェースのみをサポートしています。したがって、純粋にイーサネットLLD(低レベルドライバー)のみを使用する新しい公式lwIPデモは存在しません。利用可能なS32DS lwIPの例はGMAC HLDレイヤーに基づいており、AUTOSAR以外のアプリケーションにおける推奨出発点として意図されています。

BR、ペトル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 02:36 AM
更新者: