2388814_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388814_ja-JP

2388814_ja-JP

[secureboot] S32K14X 37.5.8.4 同時フラッシュ操作を許可

NXPの皆様へ

S32K-RM.pdf

37.5.8.4 同時フラッシュ操作の許可

Prophet_Samuel_0-1782888009624.png

Prophet_Samuel_2-1782888105980.png

上記の図に基づくと、CSEcとP-Flashの読み取り操作の間には**競合状態**が存在します(赤い枠で示されています)。

したがって、P-Flashから`CSEC_DRV_VerifyMAC`を呼び出す場合、以下の回避策を適用すべきでしょうか?

1. `CSEC_DRV_VerifyMAC` を呼び出す前に割り込みを無効にし、関数が戻った後に割り込みを再度有効にします。

2. **CSEC_DRV_VerifyMAC` を RAM に移動して実行します**(つまり、P-Flash ではなく RAM から関数を実行します)。


Re: [secureboot] S32K14X 37.5.8.4 Allowed simultaneous flash operations

こんにちは、 @Prophet_Samuel さん

同様のことが既にここで議論されています。

https://community.nxp.com/t5/S32K/use-CSEC-DRV-GenerateMACAddrMode-to-generate-CMAC-but-occurs/mp/15...

割り込みを無効化するだけで十分です。なぜなら、SDKのCSEcドライバーはすでにRAMから重要な部分のコードを実行しているからです。

そしてもう一つ重要な点があります。CSEC_DRV_VerifyMACとCSEC_DRV_VerifyMACAddrMode(およびCSEC_DRV_GenerateMACとCSEC_DRV_GenerateMACAddrMode)には違いがあります。

ポインター方式のみ(これはS32K1のリファレンスマニュアルの用語です)。SDK APIは「addrモード」を使用します)は、実行中にプログラムのフラッシュアクセスを許可しません。通常の非ポインタ方法にはそのような制限はありません。

よろしくお願いいたします。

ルーカス


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: