2388811_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2388811_ja-JP

2388811_ja-JP

Arduino PinsでUARTデータを出力MCXN947

内部デバッガ(MCU-Link)を使う代わりに、Arduinoのピン:P 4_3/FC2_UART_RXD-ARD_D0 / P4_2/FC2_UART_TXD-ARD_D1を通じてUARTデータを出力しようとしていました。それに基づいてピンマルチプレクサを変更し、簡単なループバックテストでテストを試みました。しかし、それは全く効果がなかった。別のピンでも試してみました。Mux以外の設定項目で何か見落としているものがあるのでしょうか?

参考までに、私のプロジェクトを添付します。ご協力をお待ちしております。

通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO)
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-02-2026 02:30 AM
Updated by: