2388793_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2388793_ja-JP

2388793_ja-JP

i.MX8M Plus - PCA9450C使用時のWDOG_B# PU

チームの皆さん、こんにちは。

BSDLモードを使用するには、WDOG_B#ピンに100k PUをマウントする必要がありますか?
ハードウェア設計ガイドによると、「PCA9450以外のPMICを使用する場合は、外部のもの」と書かれています
プルアップ抵抗(100 kΩ)が必要になることがあります
境界スキャンモード」

EVK設計では10万PUがWDOG_B#ピンに取り付けられ、同じPCA9450 PMICを使っているようです。
ご確認ください。

PMICRe: i.MX8M Plus - WDOG_B# PU when using PCA9450CPCA9450CデフォルトでWDOG_Bリセットを無効にし、プルアップは通常の動作に必須ではありませんが、境界スキャンサポートが必要な場合には100 kΩプルアップの追加をNXPは推奨しています。EVKは、BSDLテスト中に定義されたWDOG_Bレベルを確保し、バウンダリスキャンモードでWDOG_Bがフローティング状態になった場合に発生する可能性のあるリセットの問題を回避するために、この抵抗器も実装します。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-02-2026 04:31 AM
更新人: