2388452_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388452_ja-JP

2388452_ja-JP

iMX8M Plus - Flexspiチップセレクトピン

i.MX8M Plus EVKでは、ECSPIチップ選択信号をGPIOピンで設定できます。

FlexSPIがGPIOベースのチップセレクト信号もサポートしているのか、それとも専用のFlexSPIチップセレクトピンのみが使えるのか確認していただけますか?

当社の要件に基づき、FlexSPIには2つのチップセレクト信号が必要です。FlexSPIデバイスを2台サポートするための推奨構成をご提案ください。

Re: iMX8M Plus - Flexspi chip select pinこんにちは@pengyong
QSPIの2チップセレクトで何ができるでしょうか?これも私たちの要件です。もしCSのピン手段が不足している場合、チップセレクトがあるGPIOを使ってもいいのでしょうか?うまくいくなら
Re: iMX8M Plus - Flexspi chip select pin

こんにちは、 @Govind1807さん

GPIOベースのチップセレクト信号を使うこともできます。しかし、FlexSPIフラッシュデバイスは2つしかありません。なぜGPIOをチップセレクト信号として使用するのですか?

imx8mpには4つのFLEX SS信号があり、直接使用できます:

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/5768b67a64961d932b7c50adf15ba3f5bfcc8f70/arch/arm64/boot/d...

BR

Re: iMX8M Plus - Flexspi chip select pin

こんにちは@pengyong_zhang
QSPIの2チップセレクトで何ができるでしょうか?これも私たちの要件からです。もしCSのピン手段が不足している場合、チップセレクトがあるGPIOを使ってもいいのでしょうか?それがうまくいくかどうかは?

Re: iMX8M Plus - Flexspi chip select pin

こんにちは、 @Govind1807さん

QSPIの2チップセレクトで何ができるでしょうか?

>>>QSPI CSの設定方法については、以下のdtsファイルを参照してください。

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/5b372337acc9c764ce9e92f272e69d0b494ab38f/arch/arm64/boot/d...

これも私たちの要件です。もしCSのピン手段が不足している場合、チップセレクトがあるGPIOを使ってもいいのでしょうか?それがうまくいくかどうか?

>>>はい、ドライバーがGPIOをサポートしていれば、CSピンにGPIOを使うことは可能です。

BR

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 03:30 AM
更新者: