2388419_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2388419_ja-JP

2388419_ja-JP

CAN+DMAルーチンの助けを求めています

現在、s32ds3.4のコンパイラバージョンを搭載したcan+dmaプロジェクトが必要です。RTDバージョン2.0.0、チップはS32K344。どこでそれを見つけるCANですか?

Re: Seeking help with a CAN+DMA routine

実は、このグラフィカルインターフェースの設定を見たいんです。バージョン番号が間違っていると、グラフィカルインターフェースを開けません。だから私は前述のバージョンでプロジェクトを依頼したのです。

ssslz_0-1782868321796.pngssslz_0-1782868321796.png

よろしくお願いいたします。

ssslz

Re: Seeking help with a CAN+DMA routine

こんにちは、 @ssslz さん

既存の例を参照できます: TX/RX/EnhanceRXFIFO DMAテストS32K344 FlexCAN_Ip S32DS3.5 RTD400の例

DMAは拡張RXFIFOの読み取りに使用され、ウォーターマークは5に設定されています。S32DS 3.5およびRTD 4.0.0に基づいています。しかし、設定をコピーするだけでも大丈夫です。

よろしくお願いします、
ジュリアン


Re: Seeking help with a CAN+DMA routine

こんにちは、 @ssslz さん。

はい、残念ながらこれはS32DSと他のRTDバージョンの制限で、同時にインストールすることはできません。

新しいS32DSインスタンスをダウンロードしてRTD 4.0.0をインストールしてインポートし、プロジェクトの設定を確認することもできますし、

「インポート > S32 設定ツール > 設定のインポート (*mex)」を使用して、サンプルの設定を新しい 2.0.0 プロジェクトにインポートし、バージョン不一致によって発生したエラーを修正します。

ともかく、RTD 4.0.0の設定も共有できます参考までにFlexCAN DMAの例を示します。

Julin_AragnM_2-1782938742350.pngJulin_AragnM_2-1782938742350.pngJulin_AragnM_3-1782938747483.pngJulin_AragnM_3-1782938747483.pngJulin_AragnM_4-1782938751216.pngJulin_AragnM_4-1782938751216.png

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 02:37 AM
更新者: