2388028_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2388028_ja-JP

2388028_ja-JP

LPC1518JBD64 VScode におけるMCUXpressoのSDK

私のターゲットMCUはLPC1518JBD64です。このMCUをVScodeで扱いたいです。VScodeでMCUXpresso ideをダウンロードしました。

MCUXpressoでコーディングを始めるためのLPC1518JBD64 SDKを見つけるのに苦労しています。必要なSDKのガイドや役立つダウンロードリンクが必要です。そうすれば、MCUのコードを書くためにVScode LPC1518JBD64作業を始められます。

Re: LPC1518JBD64 SDK for MCUXpresso in VScode

こんにちは、

LPC1518JBD64、MCUXpresso SDK Builderに直接デバイス固有のMCUXpresso SDKsパッケージが見つからない場合もあります。このMCUはLPC15xxファミリに属し、NXPのこのファミリのサポートは主にLPCOpenの例やライブラリを通じて提供されています。

以下のオプションをご確認ください。

  1. NXPのLPCOpenソフトウェア開発プラットフォームページからLPC15xx用のLPCOpenパッケージをダウンロードしてください。

  2. すでにMCUXpresso IDEをインストールしているなら、このフォルダもチェックしてください:
    \ide\Examples

    MCUXpresso IDEは通常、LPCOpenのサンプルパッケージを含んでいます。

  3. LPC15xx/LPC1549のサンプルプロジェクトから始めて、LPC1518JBD64用にプロジェクト設定を調整してください。

  4. 起動ファイル、リンカースクリプト、フラッシュ/RAMサイズ、クロック設定、およびピン構成がLPC1518JBD64と一致していることを確認してください。

  5. VS Codeについては、MCUXpresso for VS Code拡張機能を使い、既存のプロジェクトやリポジトリをインポートしてください。その後、LinkServer、J-Link、または他の対応SWDプローブを使ってビルドやデバッグが可能です。

また、LPC1518JBD64は64KBのフラッシュと12KBのSRAMを持っているため、別のLPC15xx例からポートする際はリンカーファイルを慎重に確認する必要があります。

NXPの役立つページはこちら:

  • MCUXpresso SDK Builder

  • LPCOpenライブラリとサンプル

  • LPC15xx用LPCOpenソフトウェア

  • MCUXpresso for Visual Studio Code

  • LPC1518JBD64製品ページ

要するに、LPC15xx用のLPCOpenを出発点として使い、最新のMCUXpresso SDKs Builderパッケージだけを探すのではなく、

Re: LPC1518JBD64 SDK for MCUXpresso in VScode

解決策が見つかりました。


LPCXpresso IDEをダウンロードしました。

無料版を使用するには、ライセンスを追加してください。公式ウェブサイトからライセンスを取得し、それを使ってLPCXpresso IDEを起動しています。


次に、LPC15xxライブラリとサンプルコードをダウンロードします。例コードをIDEで開いてコンパイルできます。

ターゲットMCUとして、Project >オプション(プロジェクトを右クリック)でC/C++built >MCU設定>LPC1518を選択していました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:36 AM
Updated by: