2388007_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2388007_zh-CN

2388007_zh-CN

MIMXRT1052CVJ5B供电问题

Simon_CHan_0-1782788342859.png


从MIMXRT1050HDUG可知,MCU有两个版本,那我要如何确定自己的版本,从而确定我的供电设计呢

i.MXRT 105xRe: MIMXRT1052CVJ5B供电问题谢谢!Re: MIMXRT1052CVJ5B供电问题

Hi @Simon_CHan ,

 感谢您关注恩智浦RT系列产品以及使用NXP社区。

您可以参考 Chip Errata for the i.MX RT1050 中的 ERR011093 。该问题在 Errata 里说明已经 Fixed in A1 silicon 。所以最简单的方法是看芯片丝印Silicon Rev: A 表示 A0,B 表示 A1 。如果是 B 版本,则该问题已修复;如果是 A 版本,则需要按 Errata 要求将 DCDC_IN/DCDC_IN_Q 控制在 2.8 V–3.0 V 范围内。

mayliu1_0-1782810505690.png


mayliu1_1-1782810635947.png

希望以上对您有帮助

Best Regards

May


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-01-2026 03:28 AM
更新人: