2388007_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2388007_ja-JP

2388007_ja-JP

MIMXRT1052CVJ5Bの電源問題

Simon_CHan_0-1782788342859.png


MIMXRT1050HDUGの仕様にあるように、このMCUには2つのバージョンが存在します。電源設計の参考にするために、自分のMCUの具体的なバージョンをどのように特定すればよいでしょうか?

i.MXRT 105xRe: MIMXRT1052CVJ5B供电问题ありがとう!Re: MIMXRT1052CVJ5B供电问题

こんにちは、 @Simon_CHan さん。

NXPのRTシリーズ製品にご関心をお寄せいただき、またNXPコミュニティをご利用いただきありがとうございます。

i.MX RT1050 のチップ正誤表にある ERR011093 を参照してください。正誤表には、この問題は A1 シリコンで修正済みであると記載されています。したがって、最も簡単な方法は、チップのシルクスクリーンでシリコン リビジョンを確認することです。A は A0、B は A1 を示します。バージョンが B の場合は、問題は修正済みです。バージョンが A の場合は、正誤表で規定されているとおり、DCDC_IN/DCDC_IN_Q を 2.8 V ~ 3.0 V の範囲内に制御する必要があります。

mayliu1_0-1782810505690.png


mayliu1_1-1782810635947.png

上記の情報がお役に立てば幸いです。

よろしくお願いします

5月


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-01-2026 03:31 AM
Updated by: