2388001_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2388001_ja-JP

2388001_ja-JP

MLB The Show 26:総合評価96のロナルド・アクーニャ・ジュニアをアンロックするための究極ガイド

もしStubを一切使わずにダイヤモンドダイナスティのチームに本格的なパワーとスピードを注入したいなら、今すぐコンソールを起動する必要があります。期間限定の「6月カウントダウンプログラム」は、本日2026年6月30日午後11時59分(太平洋標準時)をもって終了し、いよいよ最終段階に入りました。

このプログラムの100ポイントのチェックポイントに位置するのは、非常に人気の高い96 OVRアワードシリーズのロナルド・アクーニャ・ジュニアです。このレッドダイヤモンドのセンターは、予算チームも神のチームも、まさにゲームチェンジャーです。もし今夜の締め切りに間に合わなければ、唯一の選択肢はバーチャルウォレットを取り出してコミュニティマーケットから彼を買い取ることになる。

期限が切れる前にこのカードを確実に手に入れるために、プログラムを効率的に利用する方法と、このカードが宣伝通りの価値があるかどうかを詳しく解説します。

ステップ1:ゲートに注意する(非積み重ね式階層を理解する)

ゲームに飛び込んでハッキングを始める前に、プログラムの最も重要な仕組み、つまり厳格な階層構造を理解しておく必要があります。

6月カウントダウンプログラムの進捗状況は、ロックされたカテゴリ間では累積されません。プログラムは、簡単なミッションから始まる、いくつかの異なるフォルダに分かれています。中級または上級タスクにカウントされるはずの統計情報やパラレルXP(PXP)は、そのフォルダを正式にアンロックしていない場合は完全に無駄になります。

まずはイージーティアをクリアすることに全力を注ぎましょう。最初の難関を突破するまでは、長期的なステータス蓄積については心配する必要はありません。

ステップ2:簡単なミッションをクリアする

アクーニャへの道は、イージーフォルダから始まります。イージーフォルダでは、シングルプレイヤーとオンラインマルチプレイヤーのゲームプレイをバランス良く組み合わせる必要があります。これを最も早く解決する方法は、ダイヤモンドダイナスティの競争力のあるモードに挑戦することです。

  1. まずはオンラインに入りましょう:ランクシーズン、バトルロイヤル、または現在のイベント情報に飛び込んで、指定された2つのオンラインマルチプレイヤーミッションをクリアしましょう。

  2. オフラインでのクリーンアップ:オンラインの要件を満たしたら、カジュアルモードで残りの基本シングルプレイヤー統計とPXPの要件をクリアします。

プログラムポイントを50ポイント獲得すると、イージーフェーズが正式に終了します。嬉しいボーナスとして、次に進む前に、総合評価95の傑出したシリーズ選手、ザック・ブリットンがアンロックされ、ブルペンを強化できます。

ステップ3:ミディアムフォルダーを100ポイントまで研磨する

50ポイントに到達した瞬間、中級ミッションフォルダがアンロックされ、アクーニャを追う本当の戦いが始まります。賞品獲得にはあと50ポイント必要です。それを一気に片付けるための最も効率的な戦略は以下のとおりです。

  • ラインナップを充実させよう:強力な打者を揃えた、粘り強いチームを作り上げよう。現在実行中のタスクに特定のチームミッション(ブレーブスの選手など)が含まれている場合は、それに応じてタスクを積み重ねてください。

  • CPUと対戦しましょう:この段階ではオンライン対戦にこだわる必要はありません。強力なチームを編成して、ミニシーズンモードやCPU対戦モードに挑戦しよう。難易度をルーキーかベテランに設定し、最大標高のカスタムスタジアムでプレイし、ホームランや長打を狙いましょう。

栄光の100プログラムポイントのマイルストーンに到達するまで努力を続ければ、96 OVRアワードのロナルド・アクーニャ・ジュニアが正式にあなたのインベントリに追加されます。

アンロック後のやり込み:レベル100で止まらないで

太平洋標準時午後11時59分の締め切りまでまだ時間がある場合は、アクーニャを獲得した後もプレイを続けてください。6月のカウントダウンプログラム後半には、今月で最も魅力的な報酬がいくつか用意されています。

  • 150ポイントのマイルストーン:最後のハードミッションフォルダをクリアすると、約75,000~86,000スタブという莫大な現金が報酬として手に入ります。

  • 大量のXPブースト:後半の報酬パスには、30,000 XPのチェックポイントを含む大量のメインXPが詰まっており、メインの第4イニングXP報酬パスを素早く進めるのに役立ちます。

カード分析:総合評価96のアクーニャは苦労する価値があるのか?

もしこれを読むのが遅すぎたり、今夜の締め切りまでにグラインドを終えられないなら、アクーニャは現在MLB The Show Community マーケットで約49,000から60,000スタブで取引中です。

彼はわずかな給料や深夜の苦労に見合う価値があるのだろうか?属性を見てみましょう。

  • コンタクト(91 R / 87 L):カジュアルなオールスター難易度プレイヤーにとってはまずまずの性能で非常に使いやすいです。しかし、ビジョンが65前半であるため、プレートカバレッジインジケーター(PCI)は明らかに小さいです。ランク戦シーズンで殿堂入りやレジェンド難易度を頻繁にプレイする場合、彼のPCIは少し容赦がないと感じるかもしれません。

  • パワー(右96 / 左105):まさに最高レベル。彼は左投手に対しては完全に打ち負かし、右投手に対してはどんな球場でもホームランを打てるだけのパワーを持っている。

  • スピード(85):素晴らしい。彼はシングルヒットをダブルヒットに伸ばすだけの走力があり、盗塁成功率を高めるのに十分なスピードも持ち合わせている。

  • 守備&Arm(72フィールディング/90Arm):守備レーティング72はギャップでのボール追いかけで平均的です。しかし、彼の90のArmの力は絶対的な武器です。コミュニティの分析によると、彼はセンターフィールダーとして記載されていますが、実際には右翼(RF)で最も高い評価を得ており、そこはそのCAN Armを最大限に活かせる場所です。彼はまた、トップレベルの指名打者(DH)としても活躍している。

  • 特徴: アクーニャには、デッドレッド(速球を予測した際に大幅なブースト)、ブレイクボールヒッター、アンフェイズド(2ストライクの時に打撃能力をブースト)などのエリート打撃バッジを含む5つのコア特性が搭載されています。

ビジョンが低いにもかかわらず、このカードは現在のメタでは絶対的なモンスターです。エリートパワー、試合を壊すようなArmの強さ、そしてトップクラスの攻撃的な癖の組み合わせにより、彼はほぼすべてのダイヤモンドダイナスティチームの即座の先発選手となっています。今夜中に仕事を終わらせよう!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-01-2026 02:36 AM
Updated by: