2387863_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387863_ja-JP

2387863_ja-JP

JLinkデバッグ認証

皆さん、こんにちは。

私はMCXN947(frdm_mcxn947ボード)を基にしたプロジェクトを進めており、クライアントにテストのために送る前にデバッグ認証と署名済みファームウェア検証を設定する必要がありますが、2つの点について非常に迷っています。

  1. デバッグ認証は「現場内」のCASEに限定されているのでしょうか?MCUが永久にロックされ、鍵やセキュリティ設定がOTPで焼き込まれている状態ですか?唯一持っているボードを永久に壊してしまうリスクは冒したくない
  2. デバッグ認証機能を設定した場合、搭載デバッガと接続してコードをデバッグすることは可能でしょうか?VS Code と Jlink デバッグ .launch を使用してデバッグしています設定、デバッグ認証を有効にするためのセキュリティアーティファクトを追加するにはどうすればいいですか?

すでにこの問題に取り組んだ方が、今後の進め方について教えていただけるとありがたいです。なぜなら、私は言及されている AN14162だけで、それ以外のドキュメントはあまり見かけません

MCX Nセキュリティ(EdgeLock | セキュアブート | OTP)Re: JLink Debug Authentication

こんにちは、 @raimbowgeddon さん。

1. デバッグ認証は「インフィールド」ケースに限定されるのか?MCUが永久にロックされ、鍵やセキュリティ設定がOTPで焼き込まれている状態ですか?唯一持っているボードを永久に壊してしまうリスクは冒したくない

->>いいえ、デバッグ認証は「ファイル内」ケースだけのものではありません。開発中にテストCAN。CMPA側で設定してください。OTP側ではありません。

2. デバッグ認証機能を設定した場合、搭載デバッガと接続してコードをデバッグすることは可能でしょうか?VS Code と Jlink デバッグ .launch を使用してデバッグしています設定、デバッグ認証を有効にするためのセキュリティアーティファクトを追加するにはどうすればいいですか?

->>はい。デバッグ認証が有効になった後は、通常は通常、以前のように通常のJ-Linkセッションを開始することはできません。まずデバッグ認証チャレンジ-レスポンスフローを実行し、その後デバッガを接続します。

MCXN947上でデバッグ認証の設定と使用手順を示す動画があります。アクセスCANかはわかりませんが:

https://www.bilibili.com/video/BV13EhAzdEzV/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click


よろしくお願いします。


BR

アリス

Re: JLink Debug Authenticationこんにちは、 @Alice_Yang さん
返信が遅れて申し訳ありません。他の緊急の仕事に追われていました。あなたがリンクしてくれた動画の手順通りにやってみたら、うまくいったようです!ツールからデバイスのロックを解除し、その後デバッガーで接続するという手順を見落としていました。画像を別の画像で上書きしようとしましたが、CFPAリージョンが書き込まれていないという警告は出ていますが、デバッグ認証ステップを行ってもフラッシュ消去はできないようです。これは普通のことですか?これはつまり、今後は取締役会が恒久的に安全になるということでしょうか?今、ボードを工場出荷時の設定に戻す方法はないのでしょうか?
ご助力本当にありがとうございます
FS
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-13-2026 02:28 AM
Updated by: