2387807_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2387807_zh-CN

2387807_zh-CN

后向兼容性 TJA1051

您好,


我的产品中使用的是TJA1050,但由于数据手册中的这一行,我将其替换为TJA1051:


Joern_0-1782742083202.pngJoern_0-1782742083202.png


今天我在做另一个项目的时候又遇到了TJA1051,然后看到了这个:


Joern_1-1782742158394.pngJoern_1-1782742158394.png


当 Vio = VCC 时,这意味着 VIH = 0.7 * 5 = 3.5V

数据手册 TJA1050 内容如下:

Joern_2-1782742224974.pngJoern_2-1782742224974.png


换句话说:TJA1050 和 TJA1051 在控制器方面不兼容。

不知何故我错过了那部分,现在我们的产品使用的是直接连接到 Kinetis MK22 的 TJA1051(不是 /3 版本),而 Kinetis MK22 有 3.3V 输出。

而且它运行良好。


所以我的问题是:我运气好吗?它居然奏效了?


或者这是由于 MK22 引脚具有 5 伏耐压能力,以及 TXD 上的 TJA1051 内部上拉电阻共同作用的结果?

Joern_3-1782742390329.pngJoern_3-1782742390329.png


我现在不知道该往哪个方向走了……

接受现状,还是重新设计我们所有的产品?


提前感谢!


您好

约恩


Re: Backward compatibility TJA1051

1:您可以在 TJA1051 工作期间测试 TX 引脚值。

2:换成 TJA1051/3,应该就没有风险了。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-30-2026 02:28 AM
更新者: