こんにちは、
私は製品にこのTJA1050を使い、データシートの以下の文言のためにTJA1051に置き換えました。
Joern_0-1782742083202.png
今日、別のプロジェクトに取り組んでいたところ、再びTJA1051に出くわし、以下の内容を見つけました。
Joern_1-1782742158394.png
Vio = VCC の場合、VIH = 0.7 * 5 = 3.5V となります。
データシートTJA1050より:
Joern_2-1782742224974.png
つまり、TJA1050とTJA1051はコントローラ側で互換性がないということです。
なぜかその部分を見落としていたのですが、今ではTJA1051(/3バリアントではなく)をKinetis MK22に直接接続し、3.3V出力で製品は動作しています。
そして、それは何の問題もなく機能します。
SO質問ですが、うまくいっているのは幸運でしょうか?
それともこれは、5ボルト耐性のMK22ピンと、TXD上のTJA1051による内部プルアップ抵抗の組み合わせによるものなのでしょうか?
Joern_3-1782742390329.png
今はどちらの方向へ進むべきか迷っています…。
これがうまくいっていることを受け入れるべきか、それともすべての製品を再設計すべきか?
よろしくお願いいたします!
ご挨拶
ヨルン
1:作業中にTXピン値をテストTJA1051。
2:TJA1051/3に変更すれば、リスクはなくなるはずです。