2387736_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387736_ja-JP

2387736_ja-JP

RT1180 VDDA_ADC_1P8 ソース

こんにちは、

RT1180のリファレンス・マニュアルでは、図70 VDDA_ADC_1P8ソースが異なります。Power Architecture(§19.3.2)および図90。電力システム概要(§24.3.2.1):それぞれVDD_AON_ANAまたはDCDC_1P8にコネクテッドです。

どちらの情報源を使用するのが望ましいですか?

よろしくお願いします。

レミ

Re: RT1180 VDDA_ADC_1P8 source

こんにちは、 @rémi さん

ハードウェア設計ガイドによると、内部のDCDC/LDO出力をADCの基準として使わず、より正確な外部電圧基準を使うことが推奨されています。

内部参照を使用したい場合は、VDD_AON_ANAをお勧めします。あるいは、VREFに外部参照を使用することもできます。EVKは両方のオプションに対応しています。

よろしくお願いします、
パブロ

Re: RT1180 VDDA_ADC_1P8 source

こんにちは、 @rémi さん

VDDA_1P8_INのCASEは、電力VDDA_1P8_INの外部参照をVDD_AON_ANAまたは外部参照として使うEVKデザイン図を参照することをおすすめします。

よろしくお願いします、
パブロ

Re: RT1180 VDDA_ADC_1P8 source

こんにちは、 @Pablo_Ramos さん

フィードバックありがとうございます。

ピン名にタイプミスがありました。正しくは以下です。

RT1180のリファレンスマニュアルでは、図70 VDDA_1P8_IN音源が異なります。Power Architecture(§19.3.2)および図90。電力システム概要(§24.3.2.1):それぞれVDD_AON_ANAまたはDCDC_1P8にコネクテッドです。

どちらの情報源を使用するのが望ましいですか?

よろしくお願いします。

レミ


Re: RT1180 VDDA_ADC_1P8 source

こんにちは、 @rémi さん

どちらの接続も正しいです。しかし、Hardware Design Guideでは図1に記載されていないパワードメインの詳細についても記載されています。電力制御図を参照してください。MIMXRT1180-EVK設計図を参照してください。

EVKの回路図では、VDDA_1P8_INはVDDA_ADC_1P8と同じ電源から給電されるため、外部リファレンスまたはVDD_AON_ANAのいずれかを使用するオプションが提供されます。これが、私が以前提案した内容の根拠です。

よろしくお願いします
パブロ

Re: RT1180 VDDA_ADC_1P8 source

こんにちは、 @Pablo_Ramos さん

ご意見ありがとうございます。

ハードウェア設計ガイドや他のNXPのドキュメントに、VDD_AON_ANAや外部の参照をパワー VDDA_1P8_INに使うのを正当化する技術的な説明はありますか?DCDC_1P8ではなく。

よろしくお願いします。

レミ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-02-2026 02:27 AM
Updated by: