2387729_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2387729_zh-CN

2387729_zh-CN

调试 Flash 脚本覆盖“保护内部闪存区域”设置

您好,

我们目前正在测试FRDM-S32K344上从App1到App2的应用程序跳转。

我们的应用程序布局如下:

  • 应用程序1起始地址: 0x00400000

  • 应用程序2起始地址: 0x00500000

为了进行调试,我们使用了启用闪存保护的独立调试配置。

  • 调试App1时,内存保护范围配置如下:

    • 0x00500000 到 0x005FFFFF(用于保护 App2)

  • 调试App2时,内存保护范围配置如下:

    • 0x00400000 到 0x004FFFFF(用于保护 App1)

然而,在通过调试配置进行编程时,我们发现即使已经配置了内存保护范围,受保护的闪存区域仍然会被擦除。

请问有人能解释一下以下问题吗?

  1. Flash Programmer 在擦除/编程操作期间是否应遵守配置的内存保护范围?

  2. 是否需要进行任何额外的配置来防止受保护的闪存区域被擦除?

  3. 有没有人成功地使用内存保护功能,在 FRDM-S32K344 上只编写一个应用程序的同时,保留另一个应用程序?

  4. 日志文件和 LD 文件已附上,供您参考。
  5. 我们正在使用板上 PE 调试器

任何指导或建议都将不胜感激。

谢谢!

Avinpat123_1-1782731681359.pngAvinpat123_2-1782731701712.png



Re: Debug Flash Script Overriding "Protect Internal Flash Memory Area" Settings

你好@Avinpat123


我在相同版本的 S32 Design Studio 中进行了快速测试,以确保它能够正常工作。我使用了相同的设置——一个应用程序被强制使用 0x40_0000 地址,而 0x50_0000 地址区域配置为保留;第二个应用程序被强制使用 0x50_0000 地址,而 0x40_0000 地址区域配置为保留:

lukaszadrapa_0-1782806057006.pnglukaszadrapa_1-1782806066832.png


以下日志显示此配置已被应用:

lukaszadrapa_2-1782806088016.png


lukaszadrapa_3-1782806099015.png


而且我可以看到内存中的内容确实被保留了下来,所以它运行正常。


我从你的截图中看到你配置了地址范围,但是“保留此范围”复选框没有启用。问题不就出在这里吗?

lukaszadrapa_4-1782806120945.png


此致,

Lukas

Re: Debug Flash Script Overriding "Protect Internal Flash Memory Area" Settings

你好 @lukaszadrapa
谢谢回复,是的,正如您所说,复选框确实是问题所在,现在一切正常了。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-02-2026 02:28 AM
更新人: