こんにちは。
現在、MC33665AとMC33774を使用してダブルチェーンループバック構造を形成するAFEサンプリングシステムを使用しています。MC33665AのPORT0とPORT1はそれぞれMADD0とMADD1として構成されており、すべてのコマンドは現在MADD0経由で送信されています。PORT0とDC1の間だけをデイジーチェーン接続すると、通信は正常です。しかし、PORT1とDC2の間にもデイジーチェーン接続すると、33774が応答フレームで応答できないことがわかりました。これはなぜでしょうか?33665のPORT構成が正しいこと、および33774のSYS_TPL_CFG.RESPCFGが00 SAMEモードに設定されていることは確認済みです。
現在、私はMC33665AとMC33774を組み合わせたデュアルリングループ構成のAFEサンプリングシステムを使用しています。MC33665AのPORT0とPORT1をそれぞれMADD0とMADD1として設定し、現在すべてのコマンドはMADD0経由で送信されています。
PORT0とDC1の間だけをデイジーチェーン接続した場合、通信は正常に動作します。しかし、PORT1とDC2の間にデイジーチェーン接続も行った後、MC33774にリクエストを送信しても応答しなくなりました。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
MC33665 PORT の設定を読み返して確認したところ、正しいことが分かりました。また、MC33774 で SYS_TPL_CFG.RESPCFG = 00 (SAME モード) を設定しました。
こんにちは。
1. MADD=1の位置からDADDの割り当てを反転させる必要があるかどうかを知りたいです。
2. 現在のSYS_PORT0_CFG構成は、TIMEOUT=0、CADD=1、MADD=0、PROTOCOL=1、ALLCHAINS=1、TERM=1、RX=1、EN=1です。
SYS_PORT1_CFG は、TIMEOUT=0、CADD=1、MADD=1、PROTOCOL=1、ALLCHAINS=1、TERM=1、RX=1、EN=1 で構成されています。
こんにちは、
AN13910 TPLループバック推奨によると、2つのMC33665A TPLポートがループバックリングとしてコネクテッドである場合、あなたが見ている挙動を引き起こすいくつかの設定要件があります。
ループバック構成の場合:
SYS_PORT0_CFGとSYS_PORT1_CFG(特にEN、RX、ALLCHAINS、MADD、CADD)の価値観を共有していただけますか?それは、ループバックポートがAN13910の推奨事項に従って構成されているかどうかを判断するのに役立ちます。
こんにちは、
AN13910 TPLループバック推奨事項によると、ループバックトポロジでは、DADDの割り当てはMADD=1側から逆にする必要があります。
さらに、現在の設定では、両方のポートでRX=1およびALLCHAINS=1となっています。ループバック接続の場合、重複ルーティングや通信の競合を避けるため、いずれかのポートでRXとALLCHAINSを無効にすることをお勧めします。
RX=0、ALLCHAINS=0のポート(例えばPORT1)を設定して、MC33774が応答フレームを返し始めるか確認していただけますか?