2387426_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387426_ja-JP

2387426_ja-JP

FlexIoはUARTをシミュレートします

こんにちは、
現在、御社のS32K118チップには以下の問題があります:

(1) FlexIOを使ってSDKsバージョン(S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.1)でUARTをシミュレートすることでループバックテストが可能であり、公式デモもループバックの一例です。しかし、FlexIOのMCALバージョン(SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0)を使ってUARTをシミュレートしたところ、ループバックテストが実行できないことが判明しました。MCAL版がサポートしていないからでしょうか?

(2) MCAL版がサポートしていないことを踏まえ、FlexIOのSDK版を量産プロジェクトのUARTシミュレーションに使用した場合、セーフティの懸念はありますか?
幸運をお祈りしています、

NXP2。

Re: FlexIo Simulates UART

こんにちは、 @NXP2さん

ご質問を正しく理解できたかどうか自信がありませんが、FlexIO自体には専用の内部ループバック機能は搭載されていないことにご注意ください。SDKの例では、ループバックテストはFlexIO TXとRX信号を外部にワイヤーで接続することで実現されます。

S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.1に関しては、これは比較的古いソフトウェアリリースであり、現在は積極的にメンテナンスされていないことにご注意ください。一般的には、S32K1ファミリの最新ソフトウェアリリースであるSW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0の使用を推奨しており、メンテナンスアップデートやバグ修正、新機能が継続的に提供されています。

また、意図されたアプリケーションについてもう少し詳しく教えてもらえますか?そうすればあなたのユースケースをよりよく理解できるでしょう。


BR、VaneB

Re: FlexIo Simulates UART

こんにちは、
あなたの現在の理解は正しいです。現在の試験方法は、FlexIOTXとRX信号を外部の配線で接続するものです。
(1) 現在、乗用車ヘッドライトプロジェクトで使用は必要ですか?セーフティで何か懸念はありますか?、
(2)通常のLPUARTと何か違いはありますか?性能面で安定性と信頼性はありますか?
よろしくお願いします、

NXP2

Re: FlexIo Simulates UART

こんにちは、 @NXP2さん

通常、ループバックはペリフェラルや通信経路の機能性を検証するためのテストや検証目的で使用されます。これは一般的に、生産システムの通常の運用モードの一部として推奨されるものではありません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-04-2026 03:32 AM
Updated by: