2387361_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387361_ja-JP

2387361_ja-JP

DRM099アプリケーションノートに関連する追加資料

皆様、


私は電気工学を専攻する学生で、永久磁石同期機のスライディングモードオブザーバについて学ぶために、「MC56F8013を使用したコンプレッサ用センサレスPMSMベクトル制御(スライディングモードオブザーバ付き)」(文書番号DRM099)という文書を使用しています。これまでのところ、このドキュメントは非常に役立っており、NXPが提供してくれたことに本当に感謝しています!


文書の中で著者らは「PMSM_SL_DQSMOBemfSpedObservSclUniv32()」、「EstimProcessing()」といった関数について言及しており、それらのコードを確認することは私にとって非常に役立つだろう。このようにして、DRM099で説明されている概念をより深く理解し、dqフレームにおけるSMOの実装と調整という課題に取り組めることを期待しています。ですので、もし無理がなければ、これらの追加ファイルや資料にアクセスできないかと思いまして。どんなことでも共有していただけると大変ありがたいし、役に立ちます。


お時間を割いてご検討いただき、誠にありがとうございます!素敵な一日をお過ごしください。


よろしくお願いいたします。

ラファエル

Re: Additional materials related to DRM099 application note

こんにちは、 @Rafael1 さん


投稿ありがとうございます。以下の情報が、あなたが探しているものだと思います。

RDDSCPMSMVCSMO:コンプレッサー向けセンサーレスPMSMベクトル制御リファレンスデザイン MC56F8013

https://www.nxp.com/search?keyword=pmsm_sensorlesscl&start=0

Celeste_Liu_0-1782719298430.pngCeleste_Liu_0-1782719298430.png


ダウンロードリンク: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode =PMSM_SENSORLESSCL_DQHREL&appType=license&location=null

お役に立てば幸いです。

BR

セレステ


Re: Additional materials related to DRM099 application note

本当にありがとうございます、 @Celeste_Liu 


.exeファイルをダウンロードして実行した後スライドモードのオブザーバーでモーター制御のCコードを入手できました。まさに私が探していたものだった。


お時間を割いていただき、ご検討いただきありがとうございます!良い1日を!

Re: Additional materials related to DRM099 application note

お役に立てて嬉しいです!他に質問があれば、新しい投稿を作成してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-07-2026 02:33 AM
Updated by: