2387348_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387348_zh-CN

2387348_zh-CN

MCXA153:LPSPI 数据突发传输。

你好,

参考手册 MCXA153 包含了对 TDBRn 和 RDBRn LPSPI 寄存器的描述:
“TDBRn 和 RDBRn 寄存器支持向发送 FIFO 发送数据进行突发传输,以便与 DMA 控制器一起使用”。
请问有人可以分享一下使用这些寄存器进行突发传输的示例代码吗?

此致
博格丹

通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO)MCXARe: MCXA153: LPSPI data burst transfer.

@bogdan_u

抱歉,目前没有相关示例。

我找到的最接近的 MCXA153 示例使用 LPSPI_MasterTransferEDMALite() 和 eDMA,但驱动程序通过 LPSPI_GetTxRegisterAddress() / LPSPI_GetRxRegisterAddress() 来定位 TDR/RDR,而不是突发别名窗口。

但我认为你可以尝试使用。

typedef struct
{
    uint32_t cmd;          
    uint32_t data[128];    
} lpspi_burst_tx_t;
static inline uint32_t LPSPI_TCBR_Address(LPSPI_Type *base)
{
    return ((uint32_t)base + LPSPI_TCBR_OFFSET);
}

static inline uint32_t LPSPI_TDBR0_Address(LPSPI_Type *base)
{
    return ((uint32_t)base + LPSPI_TDBR0_OFFSET);
}

static inline uint32_t LPSPI_RDBR0_Address(LPSPI_Type *base)
{
    return ((uint32_t)base + LPSPI_RDBR0_OFFSET);
}

void LPSPI_StartTxBurstDMA(LPSPI_Type *base,
                           edma_handle_t *txDmaHandle,
                           uint32_t *cmd_plus_data,
                           uint32_t nwords)
{
    edma_transfer_config_t cfg = {0};

    cfg.srcAddr           = (uint32_t)&cmd_plus_data[0];
    cfg.destAddr          = LPSPI_TCBR_Address(base);
    cfg.srcOffset         = 4;
    cfg.destOffset        = 4;
    cfg.srcTransferSize   = kEDMA_TransferSize4Bytes;
    cfg.destTransferSize  = kEDMA_TransferSize4Bytes;
    cfg.minorLoopBytes    = 4;
    cfg.majorLoopCounts   = nwords + 1u;

    EDMA_ResetChannel(txDmaHandle->base, txDmaHandle->channel);
    EDMA_SetTransferConfig(txDmaHandle->base, txDmaHandle->channel, &cfg, NULL);

    EDMA_StartTransfer(txDmaHandle);
    LPSPI_EnableDMA(base, kLPSPI_TxDmaEnable);
}


void LPSPI_StartRxBurstDMA(LPSPI_Type *base,
                           edma_handle_t *rxDmaHandle,
                           uint32_t *rx_words,
                           uint32_t nwords)
{
    edma_transfer_config_t cfg = {0};

    cfg.srcAddr           = LPSPI_RDBR0_Address(base);
    cfg.destAddr          = (uint32_t)&rx_words[0];
    cfg.srcOffset         = 4;
    cfg.destOffset        = 4;
    cfg.srcTransferSize   = kEDMA_TransferSize4Bytes;
    cfg.destTransferSize  = kEDMA_TransferSize4Bytes;
    cfg.minorLoopBytes    = 4;
    cfg.majorLoopCounts   = nwords;

    EDMA_ResetChannel(rxDmaHandle->base, rxDmaHandle->channel);
    EDMA_SetTransferConfig(rxDmaHandle->base, rxDmaHandle->channel, &cfg, NULL);

    EDMA_StartTransfer(rxDmaHandle);
    LPSPI_EnableDMA(base, kLPSPI_RxDmaEnable);
}

BR

哈里


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-02-2026 04:30 AM
Updated by: