2387279_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387279_ja-JP

2387279_ja-JP

S32K358 + FS2633:MCUを組み立てた状態でRSTBは低(LOW)のままですが、JTAGがコネクテッド時は高くなります

私はFS2633S32K358を使用しています。FS2633セクション(MCUを取り外した部分)だけをテストすると、RSTBが解放され(HIGH)、3.3Vレールが存在します。

MCUとすべてのコンポーネントを組み立てた後、 RSTBはLOWのままで、MCUは起動しません。

JTAGデバッガを接続するとRSTBが高負荷になり、MCUを正常にプログラムでき、アプリケーションは通常通り動作します。しかし、JTAGを切断すると RSTBが再び低くなり 、MCUが停止します。

一つ気づいた点として、FS2633のRSTB出力は3.3Vの信号であるのに対し、私の基板ではS32K358のRESETラインは5Vにプルアップされている。この電圧差にもかかわらず、JTAGデバッガが接続されている間は正しく動作します。このリセット電圧レベルやデバッガーがリセットや電源オンの流れに影響を与えている可能性はありますか?

この問題は、電源オンシーケンス、リセットタイミング、FS2633の起動設定、あるいはデバッガ関連の挙動に関連している可能性はありますか?同様の問題を経験された方、またはデバッグに関するご提案をお持ちの方はいらっしゃいますか?

Re: S32K358 + FS2633: RSTB stays LOW with MCU assembled, but goes HIGH when JTAG is connected

FS2633 RSTBを3.3Vにプルアップしてテストしてみて、この問題が解決するかどうか確認した方が良いでしょう。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-30-2026 02:26 AM
Updated by: