2387151_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2387151_zh-CN

2387151_zh-CN

MCXN FlexCOMM 是否支持双 I2C 和 UART?

根据 FlexCOMM 配置,可以将 PERSEL 设置为 0x7,以在单个 FlexCOMM(具有四个引脚)上启用双 UART 和 I2C 功能。

关于此功能,有几个问题:

  1. 这两个通道是同时独立运行的吗?
  2. 中断处理程序是如何处理这种情况的?
  3. MCUXpresso 配置工具是否支持配置外设驱动程序以在此模式下运行?
  4. SDK 是否支持使用此模式?

感谢您抽出时间。

电路板设计通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO)MCX NRe: MCXN FlexCOMM support for dual I2C and UART?

@WilliamDavy

是的,MCXN 可以同时支持 UART 和 I2C。

1. 这两个通道是否同时独立运行?

它们可以同时运行,但不能完全独立运行。MCX N23x RM 表示“UART 和 I2C 可以同时使用,但功能有限”。
LP_FLEXCOMM 的详细描述指出,LPUART 和 LPI2C“可以同时选择,接口也相应减少”。

2 中断处理程序如何处理这种情况?

LP_FLEXCOMM 接口从配置的外设通信功能生成单个中断。当 LP_FLEXCOMM 接口同时配置为 LPUART 和 LPI2C 功能时,您可以从 ISTAT 读取中断源。

Harry_Zhang_0-1782700350163.png

3.MCUXpresso 配置工具是否支持配置外设驱动程序以在此模式下运行?

4. SDK 是否支持使用此模式?

是的,您可以参考这个例子。

Harry_Zhang_1-1782700439039.png


BR

哈里


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: