2387055_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2387055_zh-CN

2387055_zh-CN

S32N55 HSE2 — 使用 ADKP 的 CRS(APP) 功能域安全调试身份验证

HI

我们正在为 S32N55 平台开发安全调试身份验证,并且已经通过 SDC-600 使用 ADKP (HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID) 成功实现了 FSS 功能域调试授权。

我们现在正尝试将其扩展到 CRS 功能域(HSE_DEBUG_DOMAIN_APP = 0x1B),并有以下问题:

---

[Q1] ADKP 是否可用于 CRS 功能域安全调试身份验证?

通过 HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID 配置 ADKP 后,是否可以使用同一个 ADKP 通过 HSE_DEBUG_CMD_APP_CHALLENGE 进行 CRS 功能域(APP)安全调试身份验证?

---

[Q2] SetOwnerDebugKeyMap() 是否需要针对每个 MU(FSS MU 与 CRS MU)单独调用?

根据 RM 对 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t 的描述:
“这项服务由拥有该设备的 MU 为每个已安装设备的所有者单独调用。
HSE FW 会根据发送此服务请求的 MU 来假定所有者身份。

我们目前的实现仅通过 FSS MU (MU0) 调用 SetOwnerDebugKeyMap() (HSE_SRV_ID_DEBUG_KEY_MAPPING),映射 aOwnerAuthRef[0] = HSE_OTP_KEY_FOEM_ADKP。

- CRS 功能域身份验证是否需要通过 CRS MU 单独调用 SetOwnerDebugKeyMap()?
- 如果是这样,S32N55 上的 CRS 功能域应该使用哪个 MU 编号?

---

[Q3] 每次启动时都需要调用 SetOwnerDebugKeyMap() 吗?

RM表示:
“仅记录 numOfAuthorizationRefEntries 和 numOfAuthenticationRefEntries,
其余条目将被忽略。

这意味着密钥映射是易失性的,不会存储在非易失性存储器 (NVM) 中。这是否意味着对于 FSS 和 CRS 域,每次启动时(在授予 SU 权限之后)都必须调用 SetOwnerDebugKeyMap()?

---

[Q4] 更正 APP_CHALLENGE 的 keyRef 值

在 hseDebugAuthorizeStartCmd_t 中,keyRef 字段引用通过 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t 映射的索引。由于我们将 aOwnerAuthRef[0] 映射为 HSE_OTP_KEY_FOEM_ADKP,因此我们发送 keyRef = 0x00 来进行 CRS 功能域身份验证。这样对吗?

---

[Q5] APP_CHALLENGE 的响应大小和数据包结构

根据 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t 字节映射,数据包结构始终为 32 字节(2 个数据包 x 8 个字)。HSE_CR_APP_RESPONSE_SIZE = 16U 与 HSE_CR_FSS_OR_HSE_RESPONSE_SIZE = 32U。

对于 APP_CHALLENGE,主机是否应该发送:
- 16 字节的 AES 加密响应 + 16 字节的零填充 = 总共 32 字节?
或者只有 16 字节?

目前,在发送 FLAG_START + DebugSignalMap(4 字节) + Response(16 字节) + FLAG_END 后,HSE2 没有响应,T32 无限期地挂起等待。当我们发送 32 字节(16 字节响应 + 16 字节零填充)时,会观察到同样的卡顿现象。

---

供参考:
- Sherpa_Cdd_AllocateChannel() 总是分配 MU0 (FSS)
- SetOwnerDebugKeyMap(): aOwnerAuthRef[0] = HSE_OTP_KEY_FOEM_ADKP (0x00000302),使用 SU 权限调用
- crs_auth.cmm:DEBUG_TARGET=0x1B,OID=0xFF*16,keyRef=0x00
- AUTH_MODE_REQ 请求成功通过(已收到 HSE_DEBUG_WAITING_RESPONSE_TO_CHG 信号)
- 已接收挑战码:32 字节
发送响应后,未收到来自 HSE2 的 ACK (0x4A4A4A4A)。

请参阅附件中的CMM脚本和日志以供参考。

提前谢谢您。

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好,

谢谢你的建议。应要求,我创建了一个新帖子来跟踪 CRS(APP 功能域)安全调试身份验证问题:

[S32N55 HSE2 — CRS(应用程序功能域)通过 hseDebugCardCmd_t 进行安全调试身份验证]
(请在NXP社区搜索以上标题)

这个问题目前影响了我们的客户发货计划。请您在方便的时候尽快查看一下这篇新文章。

CMM脚本(crs_auth.cmm)新帖子中附上了日志文件。

非常感谢您的及时支持。

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好,

感谢您的回复。

我们对 S32N55 上 CRS (APP) 功能域安全调试身份验证的 hseDebugCardCmd_t 实现还有其他疑问。

---

[Q1] hseDebugCardInfo_t 中的 Owner ID (ownerId) 是否与通过 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t 配置的值相同?

我们的设备配置为单所有者场景,其中 Fss_Firmware_au8Oid[] = {0xFF * 16}。
hseDebugCardCmd_t 中的 ownerId 字段是否也应设置为 0xFF * 16?
或者它是否需要与设备所有者安装期间配置的特定值相匹配?

---

[Q2] hseDebugCardCmd_t 是否需要在 APP_CHALLENGE 之后发送,还是应该代替 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t 发送?

根据 RM 的说法:“对于基于 APP 的选项,调试信号仅通过调试卡身份验证启用和授权(参见 hseDebugCardCmd_t)(该字段被忽略)。”

我们目前的流程:
1. AUTH_MODE_REQ (DEBUG_TARGET=0x1B)
2. rx_authmode → 已收到 HSE_DEBUG_WAITING_RESPONSE_TO_CHG
3. APP_CHALLENGE → rx_challenge(已接收 32 字节)
4. 直接发送 hseDebugCardCmd_t(跳过 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t)
5. HSE2 停止响应(T32 卡在 CARD_REQUEST 的 FLAG_END 处挂起)

是否应该在发送 hseDebugCardCmd_t 之前发送 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t (appChallengeAuth = AES256-CMAC)?
或者,是否应该在不发送 ProofProv 的情况下,直接在 rx_challenge 之后发送 hseDebugCardCmd_t?

---

[Q3] 使用 MAC 方案时,hseDebugCardTag_t 的正确认证标签 (authTag) 计算方法是什么?

我们正在使用:
authScheme.macScheme.macAlgo = HSE_MAC_ALGO_CMAC (0x11)
authTag = AES256-CMAC(key=ADKP, data=Challenge[32 字节])
authLen = 16

这个计算结果正确吗?或者 CMAC 输入是否应包含其他字段(OID、功能域映射等)?

---

[Q4] hseDebugCardCmd_t 的正确数据包结构是什么?

基于 RM 字节映射,我们目前的实现方式如下:
数据包 1(32 字节):KRI(4 字节)+ CMD(4 字节=0x5DCDEB77)+ OID(16 字节=0xFF*16)+ AuthScheme(8 字节=CMAC)
数据包 2(32 字节):启用调试域映射(bit27=0x08000000)+ 填充(28B)
数据包 3:debugDomainMapping(4B) + numOfAllowedUids(2B) + reserved(2B) + authLen(2B) + reserved(2B) + authTag(256B)

这个结构正确吗?HSE2 在接收到 OID 字段(0xFF 字节)后停止响应。

---

请问您的邮箱地址是什么?我会把用于 CRS 认证的 CMM 文件发给你。


BRs。

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好, @EddiePark

感谢你的帖子。

很高兴听到S32N55 平台的安全调试认证已经通过 SDC-600 使用 ADKP (HSE_OTP_FOEM_ADKP_ATTR_ID) 成功实现了 FSS 功能域调试授权。

我会继续协助您核实新问题的详细信息。很抱歉我没有看到您提供的 CMM 脚本和日志,能否请您再次上传以便我们参考?


BR

陈银

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好, @EddiePark

感谢您的回复。

本帖中已有 6 个问题,可能需要较长时间进行调查,为了提高效率,对于其他问题,我建议另开新帖进行跟踪。

正如您所提到的,会有脚本/日志作为附件供检查,但我没有在您的帖子中看到,请问它们是否会再次上传?


BR

陈银

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好, @EddiePark

感谢您的回复。

1.我们将一如既往地尽力解答您的疑问。

2. 我理解这是一个紧急问题,但正如我之前在支持中提到的,S32N55 仍处于预生产阶段,尚未通过社区渠道提供支持(在此期间,我们建议您直接联系您的 FAE/代理商以加快效率),因此回复可能需要较长时间。此外,使用 LC advanced 进行安全调试通常处于开发后期阶段,近期相关的文档/示例仍然有限。

给您带来的不便,敬请谅解。


BR

陈银

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好, @EddiePark

感谢您的耐心等待,以下是一些初步评论供您参考。

[Q1] ADKP 是否可用于 CRS 功能域安全调试身份验证?

[评论] :是的,用于应用程序功能域安全调试身份验证的密钥是从 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t->pOwnerCardAuthenticationRef 中选择的,它可能包含 ADKP 的密钥句柄。

[Q2] SetOwnerDebugKeyMap() 是否需要针对每个 MU(FSS MU 与 CRS MU)单独调用?

[评论] :SetOwnerDebugKeyMap() 应该绑定到设备所有者,而不是 MU。设备所有者可以包含多个群组,每个群组可以有多个 MU 实例。如果 FSS 和 CRS 属于同一设备所有者,则可以通过 CRS MU 或 FSS MU 调用。

[Q3] 每次启动时都需要调用 SetOwnerDebugKeyMap() 吗?

【评论】 :不应该在每次启动时都调用,配置应该保存在 SYS-IMG 或熔丝中,否则设备重新上电后安全调试将失败,这不符合安全调试的设计预期。但是,我不确定应该从当前可用资源中存储此配置的哪个位置。

[Q4] 更正 APP_CHALLENGE 的 keyRef 值

在 hseDebugAuthorizeStartCmd_t 中,keyRef 字段引用通过 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t 映射的索引。由于我们将 aOwnerAuthRef[0] 映射为 HSE_OTP_KEY_FOEM_ADKP,因此我们发送 keyRef = 0x00 来进行 CRS 功能域身份验证。这样对吗?

【备注】 :是的,如果 ADKP 句柄是 OwnerCardAuthenticationRef 的第一个条目,并且用户想要使用 ADKP 对 CRD 调试进行身份验证,则 authKeyRef 应为 0(ADKP 句柄条目的索引)。

[Q5] APP_CHALLENGE 的响应大小和数据包结构

【注释】 :对于应用程序调试,除了调试信号映射和挑战响应数据字段外,数据包 1 中的其他未使用数据可以填充 0。


由于有关此主题的相应文件尚未完全更新(S32N55 仍处于早期阶段),因此我们能提供的信息有限。

给您带来的不便,敬请谅解。


BR

陈银

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好,

再次感谢您一直以来的支持。我们完全理解 S32N55 仍处于预生产阶段,目前有关该主题的文档/资源有限。对于这些额外的问题,我们深表歉意。但由于我们的客户交货日期临近,而这是一个关键的障碍,我们不得不请求您提供更多指导。

我们已采纳您之前的评论(Q1-Q5):keyRef=0x00,ADKP 在 pOwnerCardAuthenticationRef 中,数据包 1 填充为 32 字节(debugSignalMap 4B + appChallengeAuth 16B + 未使用的 12B = 0)。

但是,我们仍然卡在 ProofProv / CARD_REQUEST 阶段。我们目前的状况:

1. AUTH_MODE_REQ (DEBUG_TARGET=0x1B) -> OK (HSE2 返回 0x4A4A4A4A)
2. APP_CHALLENGE -> OK(已收到 32 字节挑战)
3. ProofProv (hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t):
- 数据包 1 = debugSignalMap(4B=0) + appChallengeAuth(16B AES256-CMAC) + unused(12B=0)
所有 32 字节数据均已通过 SDC-600 成功传输
- >>> HSE2 在此之后没有反应 <<<

SDC-600 TX 在发送约 20 字节后似乎会停止,HSE2 也不会发送任何响应帧。

请您澄清以下关于APP(CRS)功能域认证顺序的问题:

[Q1] 主机发送 APP_CHALLENGE 的 ProofProv (hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t with appChallengeAuth) 后,HSE2 是否会向主机发送中间响应帧?或者 HSE2 保持静默,等待下一个命令?

作为参考,在 FSS 功能域中,经过 ProofProv 后,HSE2 返回 0x4A4A4A4A。我们在 APP 功能域未观察到此类响应。这是预期之内的吗?

[Q2] 对于 APP_CHALLENGE,ProofProv (hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t) 和 CARD_REQUEST (hseDebugCardCmd_t) 之间的正确顺序是什么?

- 选项 A:APP_CHALLENGE -> ProofProv -> (HSE2 响应?)-> 卡片请求
- 选项 B:APP_CHALLENGE -> CARD_REQUEST 直接执行(APP 跳过 ProofProv)
- 选项 C:其他序列

由于 RM 指出 debugSignalMap 对于 APP 是“忽略的”,并且授权“仅通过调试卡认证”进行,那么对于 APP 功能域是否应该发送 ProofProv,或者我们应该在挑战后直接执行 CARD_REQUEST?

[Q3] 请提供从 COMM_START 到最终授权响应的 APP (CRS) 功能域安全调试身份验证的完整命令序列?

我们希望确认具体的命令顺序以及哪些命令需要 HSE2 的响应,具体如下:
COMM_START -> AUTH_MODE_REQ -> APP_CHALLENGE -> [ProofProv?] -> [CARD_REQUEST?] -> [final response?]

任何关于 APP/CRS 功能域的参考流程或示例都将非常有帮助,因为当前的行为(ProofProv 后 HSE2 静默)与 FSS 功能域的流程不符。

非常感谢您的理解和支持。

顺祝商祺!

Re: S32N55 HSE2 — CRS(APP) Domain Secure Debug Authentication using ADKP

你好,

谢谢你的回复,我明白了,以后也会一直明白。我们会尽力提供支持。

1.我已经下载了您在另一个帖子“S32N55 HSE2 CRS 功能域身份验证未完成”中分享的 cmm 和 auth 文件,它们与当前使用的文件相同吗?

2. 对于您稍后提出的问题:

[Q1] hseDebugCardInfo_t 中的 Owner ID (ownerId) 是否与通过 hseOwnerDebugKeyMapConfig_t 配置的值相同?

【评论】 :是的,hseDebugCardInfo_t 的 OID 就是设备所有者安装服务的 ownerid。

[Q2] hseDebugCardCmd_t 是否需要在 APP_CHALLENGE 之后发送,还是应该代替 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t 发送?

[注释] :应在发送 CARD_REQUEST 之前发送 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t。

[Q3] 使用 MAC 方案时,hseDebugCardTag_t 的正确认证标签 (authTag) 计算方法是什么?

【备注】:抱歉,API RM 中没有关于这方面的明确描述。但是 App 功能域 的身份验证标签可能不会使用收到的质询,该质询用于 hseDebugAuthorizeProofProvCmd_t。对于用户的 CRS 功能域调试,可能是authTag = AES256-CMAC(key=ADKP, data=hseDebugCardInfo_t)。您可以尝试一下。

[Q4] hseDebugCardCmd_t 的正确数据包结构是什么?

【备注】: hseDebugCardCmd_t 的结构可以参考 HSE FW API 接口中的注释,这比 HSE FW API RM 中的描述更清晰。通过检查您分享的原始脚本,我们发现 hseDebugCardCmd_t 的结构存在一些错误,请参见附件。

chenyin_h_0-1783312273436.png

如果您觉得其他文件不方便在帖子中分享,可以通过私信发送给我。

chenyin_h_1-1783312450364.png


BR

陈银


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-07-2026 03:31 AM
Updated by: