iMX95が消費する最大電力を知りたいです。
EVK回路図の電源ツリーを確認したところ、VDD_SOCは14156mAを使用すると記載されていました(画像参照)。
mrnobody_0-1782388613282.png
これは高すぎると感じました。彼らの表によると、imx95 SoC自体が25ワットを消費します。
IMX95のデータシートと照合したところ、同じVDD_SOC最大4400mAを使っています(画像添付)
mrnobody_1-1782388839363.png
VDD_SOC行だけでなく、他の多くの行にも不一致が見られます。どのデータが正しいのか知りたいです。
ありがとう
こんにちは、
これらの値はPIシミュレーションから得られたもので、PCBの性能を検証してimx95の要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。HDGの仕様はEVK回路図に記載されている最大電流に基づいています。
実際の電流値はそこまで高くはなりませんが、シミュレーションを実行する際には最大電流値を使用し、NXP HDGの要件を満たしていることを確認することをお勧めします。
実際のユースケースでは、データシートの表33にある最大供給電流を使用することが推奨されます。
よろしくお願いいたします。