2386356_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2386356_ja-JP

2386356_ja-JP

MCUXpresso SDKにおけるEzurio Sona NX611のサポート

こんにちは、

Ezurio Sona NX611ワイヤレスカードはMCUXpresso SDK FreeRTOSでサポートされていますか?NXP IW611無線モジュールをベースにしているので、サポートされているはずですよね?

Re: Ezurio Sona NX611 support in MCUXpresso SDK

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。サポートされているSDKsのモジュールの設定を直接確認することをお勧めします。

例えば、iMX RT1170のwifi_cliには以下のモジュールが見られます:

 

Ricardo_Zamora_1-1782508762868.png



他のモジュールをお探しの場合は、IW61xの利用可能なイネーブルメントを基盤に、独自のサポートを追加する必要があります。


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: Ezurio Sona NX611 support in MCUXpresso SDK

ありがとう。モジュールの具体的なサポートをどうやって追加すればいいですか?mcuxsdk/components/wifi_bt_module/ /tx_pwr_limits には、各モジュール固有の設定があることがわかります。また、mcuxsdk/middleware/wifi_nxp/incl/など、例えばwifi_cal_data_override.h には「お客様はext_cal_data[]のデータを選択して特定のアンテナ校正データを設定できる」というテキストがあります。

新しいモジュールに対して、これらの設定(電力制限と校正データ)を正しく行うにはどうすればよいですか?
新しいワイヤレスモジュールのサポートを追加するための包括的なマニュアルはありますか?私のはIW611をベースにしているので、NXPのIW611-MURATA-2DL-M2を参考にできるかもしれませんが、値を変更する必要があるかどうかはどうやって判断すればいいのでしょうか?
 

Re: Ezurio Sona NX611 support in MCUXpresso SDK

@Ricardo_Zamora さん、ありがとうございます。

Ezurio Sona NX611は同じチップ(IW611)を使用しているため、NXP-IW611-MURATA-2DL-M2カードを選択しました。これで動作するはずだと思ったからです。しかし、SDKコードがワイヤレスカードにファームウェアをダウンロードしようとすると、次のような反応が出ます:

09/07/2026 13:04:32.589 [RX] - [FW Download] Start to download firmware from 0x60143230: 727

09/07/2026 13:04:38.560 [RX] - [wifi_io] Error: SDIO - FW Ready Registers not set
[wifi] Error: sd_wifi_init failed. status code -1
[wlcm] Error: wifi init/reinit failed. status code -1
[!] WPL_Init: Failed, error: 1

Sona NX611はサポートモジュールリストに含まれていないと理解していますが、対応基板の一つとワイヤレスチップモデルのIW611を共有していることから、まだ動作するはずだという印象がありました。

Re: Ezurio Sona NX611 support in MCUXpresso SDK

こんにちは、


モジュールの特定のサポートとしてはEzurioをおすすめします。実装方法はモジュールパートナーによって異なる場合があります。


よろしくお願いいたします。

リカルド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 02:37 AM
更新者: