2386231_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2386231_ja-JP

2386231_ja-JP

S32DSにおける外部ファイル参照に関する問題

現在、私たちはデモプロジェクトを使用しています。プロジェクトフォルダのSDK/platform/drivers/srcディレクトリにあるファイルは外部リンクファイルであり、これらのファイルが見つからず、他の人と共有するのが難しいです。リンクされたファイルをプロジェクトにマウントする方法はありますか(一つずつコピーする方法は除きますが)。

NXP2_0-1782376311748.png


Re: S32DS issue regarding the reference to external files

こんにちは、 @NXP2 さん、

これは古いSDKベースのS32DSプロジェクトで予想される動作です。一部のSDKsドライバファイルはEclipseにリンクされたリソースとして追加され、プロジェクトツリーには表示されますが、物理ファイルはインストール済みSDKパッケージの場所に残ります。
 
このようなプロジェクトを共有する場合、推奨される方法は、もう一方のPCで必要な正確なS32DS/SDKパッケージバージョンをプロジェクトに提供することです。完全に自己完結型のプロジェクトが必要な場合は、SDKファイルをプロジェクトにコピーし、リンクされたリソースやビルドパスを適切に更新する必要があります。
 
なお、S32構成ツールによって生成される新しいRTDベースのプロジェクトは、Update Codeステップ中に必要な/生成済みドライバーファイルを自動的にプロジェクトにコピーします。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32DS issue regarding the reference to external files

現在使用されているバージョンはS32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2です。次の図に示すように、2つのファイルは異なるフォルダから取得されています。これに関して何か設定する必要はありますか?

NXP2_0-1782396868796.png


Re: S32DS issue regarding the reference to external files

こんにちは、 @NXP2 さん、

どのS32KファミリでどのバージョンのSDKを使っていますか?

よろしくお願いいたします。

パベル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-26-2026 03:28 AM
更新者: