2386172_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2386172_ja-JP

2386172_ja-JP

nvmの使い方

こんにちは、

私は現在、s32k324ボードを使用しています。ボード上にキーを作成してログを保存したいのですが、nvm領域を使用したいです。RAM領域ではうまく機能しますが、NVM領域はどのように使用すればよいのでしょうか?

Re: How to use nvm

こんにちは、 @bohee2さん

データ保存にはEmulated EEPROM(FEE)を使うことができます。S32K3 EEPROMエミュレーションのThreadで、同僚が関連する例やドキュメントの入手先をすでに教えてくれています。


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-26-2026 02:31 AM
更新者: