2386166_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2386166_zh-CN

2386166_zh-CN

默认工作区

你好,


我正在使用MCUXpressoIDE v.24.9.25 (我知道我可以运行更新的版本,但由于某些原因,我需要运行 24.9.25)。正如我在“C:\NXP\MCUXpressoIDE_24.9.25\ide\configuration\config.ini”中看到的那样,osgi.instance.area.default为“@user.home/Documents/MCUXpressoIDE_24.9.25/workspace”,所以是正确的。


但是,如果我关闭 Windows 用户会话并使用其他用户打开一个新会话,当我运行 MCUXpressoIDE 时,默认工作区是第一个用户的工作区,所以我需要切换到第二个工作区目录,因为每个用户都有自己的目录。


osgi.instance.area.default似乎工作不正常,因为@user .home/Documents/MCUXpressoIDE_24.9.25/workspace 应该是每个用户的家目录,但它总是获取第一个登录用户的家目录。


我该如何重新配置它?


谢谢。


#mcux

Re: Default workspace

你好,

请问您是否已启用“将此设置为默认值,不再询问”单元格选项?

如果勾选“将此用作默认值且不再询问”选项,MCUXpresso IDE 将始终启动并打开所选工作区;我建议不要勾选此框来选择工作区。

luis_maravilla_2-1782415167728.pngluis_maravilla_2-1782415167728.png

您可以为用户 2 添加另一个工作区,并将其保留在“最近使用的工作区”中,这样您就可以在打开应用程序之前选择所需的工作区。

另外,在“选项卡窗口”>“首选项”>“常规”>“启动和关闭”>“工作区”中

启用启动时提示选择工作区。

luis_maravilla_3-1782415196345.pngluis_maravilla_3-1782415196345.png

此致敬礼,路易斯

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-26-2026 03:30 AM
Updated by: