2386166_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2386166_ja-JP

2386166_ja-JP

デフォルトのワークスペース

こんにちは、


MCUXpressoIDE v.24.9.25を使っています(新しいバージョンを使うことはできるのですが、何らかの理由で24.9.25を使う必要があります)。「C:\NXP\MCUXpressoIDE_24.9.25\ide\configuration\config.ini」で確認できます。osgi.instance.area.default は「@user.home/Documents/MCUXpressoIDE_24.9.25/workspace」なので正しいです。


しかし、Windowsのユーザーセッションを閉じて他のユーザーで新しいセッションを開くと、MCUXpressoIDEを実行するとデフォルトのワークスペースが最初のユーザーのワークスペースになるため、各ユーザーがそれぞれ自分のディレクトリを持っているため、2番目のワークスペースディレクトリに変更する必要があります。


どうやらosgi.instance.area.default はうまく動作していないようです。なぜなら、@user.home/Documents/MCUXpressoIDE_24.9.25/workspaceが各ユーザーのホームであるはずなのに、常に最初のログインユーザーを受け入れるからです。


どうやって再構成すればいいですか?


ありがとうございます。


#mcux

Re: Default workspace

こんにちは、

「これをデフォルトとして使用し、再度質問しないでください」というセル機能が有効かどうか、確認の手伝ってもらえますか?

「これをデフォルトとして使用し、再度質問しない」オプションにチェックを入れると、MCUXpresso IDEは常に選択したワークスペースが開いた状態で起動します。ワークスペースを選択する際にこのチェックボックスを選ばないことをおすすめします

luis_maravilla_2-1782415167728.pngluis_maravilla_2-1782415167728.png

もう一つのワークスペースをユーザー 2に追加して「最近のワークスペース」に残すと、アプリを開く前に希望のワークスペースを選択できます

また、タブウィンドウ > 環境設定 > 一般 > 起動とシャットダウン > ワークスペース

起動時にワークスペースの選択を促すメッセージを表示するように設定します。

luis_maravilla_3-1782415196345.pngluis_maravilla_3-1782415196345.png

敬具、ルイス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-26-2026 03:27 AM
Updated by: