2386041_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2386041_ja-JP

2386041_ja-JP

SL3S1013FTB0 RFIDトランスポンダー回路図の確認

これが私たちが使っているRFIDトランスポンダー回路で、回路図の接続が正しいか確認してほしい。

この回路は、自己給電構成と外部給電(3.6V)構成の両方に対応しています。


自己給電構成 - R37 = DNP とし、R35 に 0 オームを接続します。


外部(3.6V)電源構成 – R35 = DNP、R37に0オームを接続します。


私の設定が正しいかどうか教えてください。

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、 @pragashsangaran さん

あなたの調子が良いといいのですが。

UCODE G2iMの場合、OUTピンはタンパーループ、小型外部回路、またはインジケーターとして使用できるデジタル出力です。これらの構成にはVDDピンを外部から供給する必要があります。

R35に部品を実装すると、タグ改ざんアラーム機能に従って「改ざんインジケーター」ビットをアクティブにするガルバニック接続が導入されます( UCODE G2iに関するAN10940 FAQ 、第16章を参照)。これがあなたのアプリケーションの意図された目的ですか?

外部電源供給の場合、以下の構成が必要です。

EduardoZamora_0-1782412096750.pngEduardoZamora_0-1782412096750.png

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。


Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、エドゥアルドさん。

このRFIDチップを自己駆動式にどう構成すればよいのでしょうか?セルフパワーとは、チップに直流電力を供給する代わりに、DCに変換されたRFID信号がチップに電力を供給することを意味します。

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、エドゥアルドさん。

つまり、このチップはRFIDエネルギーを使って自己駆動式のRFIDトランスポンダーとして動作させることができないということですか?電源を入れるのに外部電源が必要ですか?

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、

インタロゲーターはタグに電力を供給するRFフィールドを提供します。チップの追加機能(読み書き範囲の拡張やデジタル出力など)を利用するには、外部電源が必要です。

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、エドゥアルドさん。

私の製品にはCASEが2つあります。

1) 外部電源(3.6V)RFIDトランスポンダー。

2) 自己駆動(RFID駆動)RFIDトランスポンダー。

上記の回路図を送付しました。回路図はCASE 1には良いと思います)。CASE 2)はうまくいかないと言いましたね。ケース2の変更案を提案できますか?

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、

外部電源は以下のように(VDDとRFN間)接続されるべきであることを考慮してください:

EduardoZamora_0-1783546434869.pngEduardoZamora_0-1783546434869.png

VDDピンとOUTピンの間にガルバニック接続が存在する場合、不正開封警報が作動します。UCODE G2iのFAQ AN10940セクション16によると、改ざん機能と外部電源モードは同時に使用できません。

参照点として、 AN11237 UCODE G2iM+デモボードのドキュメント、図3と図5をご覧になることをお勧めします。

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

Re: SL3S1013FTB0 RFID transponder schematic check

こんにちは、エドゥアルドさん。

回路図にGNDに接続されたRFNが表示されていなくても、実際にはRFNはGNDに接続されているので、外部電源としては回路図が問題ありません。VDDとOUTのピンはタンパーアラーム用に繋がれていて、自己電源用ではないと理解しています。

今の唯一の疑問は、自己供電式のRFIDトランスポンダーの回路図をどう接続するかです。自己供電とは、電力がRFIDエネルギーによって供給されることを意味します。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-10-2026 03:28 AM
Updated by: