2385979_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2385979_ja-JP

2385979_ja-JP

エンコーダーFRDM-A-S32M276-C064で過電流エラーが発生しました。

私のハードウェアは以下の通りです。

  • FRDM-A-S32M276-C064
  • Faulhaber 3216 BXTH BLDC 12V
  • エンコーダーは128LのIEF3です。

スタートガイドに示されているように接続しました

https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-frdm-a-s32m276-development-board-setup-and-p...

エンコーダーをエンコンダに対応するピンに直接接続し、(Anegated、Bnegated、Inegated)を落としました。アプリケーションハブから提供されたコードでENCODER 1を設定しており、セットアップ部分で以下の動作をします:


Siul2_Port_Ip_SetInputBuffer ( NULL_PTR , NULL_PTR , 1 , 54 , 3 U ) ;

//これは実質的に次のように機能します:

//IP_SIUL2->IMCR[54] = SIUL2_IMCR_SSS(3U);

/* eMIOS0_CH7 の入力を TRGMUX_OUT_38 に割り当てます */

Siul2_Port_Ip_SetInputBuffer ( NULL_PTR , NULL_PTR , 1 , 55 , 4 U ) ;


結果

Lcu_Ip_SyncOutputValueType EncLcuEnable [ 6 U ] ;

EncLcuEnable [ 0 ] .LogicOutputId = LCU_LOGIC_OUTPUT_8 ;​

EncLcuEnable [ 0 ] . Value = 1 U ;

EncLcuEnable [ 1 ] . LogicOutputId = LCU_LOGIC_OUTPUT_9 ;

EncLcuEnable [ 1 ] .値= 1 U ;

EncLcuEnable [ 2 ] . LogicOutputId = LCU_LOGIC_OUTPUT_10 ;

EncLcuEnable [ 2 ] .値= 1 U ;

EncLcuEnable [ 3 ] . LogicOutputId = LCU_LOGIC_OUTPUT_11 ;

EncLcuEnable [ 3 ] .値= 1 U ;

Lcu_Ip_SetSyncOutputEnable ( EncLcuEnable , 4 U ) ;


そして最後に

AEC_VDDE_Enable(1);


エンコーダーを接続せずに実行すると、アプリケーションは正常に動作します(センサーレス)。エンコーダーを接続して再実行すると、すぐにエラーが発生します。デバッグの結果、以下のことが分かりました。

alovi_0-1782330455130.png


これはオーバーカレントイベントに対応します

#define AEC_AE_EVENTS_STATUS_OCD_VDDE_FL_MASK( 0x8U)

#define AEC_AE_EVENTS_STATUS_OCD_VDDE_FL_SHIFT( 3U)


この問題をどう解決すればいいでしょうか?どんなアドバイスでもいただければ幸いです。



Re: FRDM-A-S32M276-C064 overcurrent error on my encoder

こんにちは、 @alovi さん。

エンコーダへの電源供給にVDDEを使用しているとのことですね。しかし、VDDEの出力電流には制限がある。
175mAは過電流検出の最大閾値であり、最小閾値は規定されていないことにご注意ください。同時に、VDDEピンは5Vで最大30mAの連続電源を供給できます。
エンコーダのデータシートを見ると、負荷なしでも最大40 mAの電流消費が可能で、これはすでにサポートされるVDDE能力を上回っています。

danielmartynek_1-1782477536185.png


danielmartynek_0-1782477280205.png


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: FRDM-A-S32M276-C064 overcurrent error on my encoder

基板上の他のピンでエンコーダーに電源を供給できるものはありますか?それとも外部電源で電源を供給する必要がありますか?

Re: FRDM-A-S32M276-C064 overcurrent error on my encoder

こんにちは、 @alovi さん。

残念ながら、外部機器を内部レギュレータから供給できるのはVDDEのみです。
この場合、外部のレギュレーターが必要です。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-02-2026 02:28 AM
Updated by: