こんにちは、
i.MX95用のDDR構成の新しいバージョンを評価していたところ、構成ツールにバグと思われる箇所を発見しました。
私が実際にやったことを、動作を再現できるように具体的に以下の通りです:
1. ツールのLinux版をインストールしました。
2. 新しい構成を作成する。
3. 選択されたプロセッサ MIMX9596xxxxN。
4. プリセットを「LPDDR4X EVK / FRDM 15x15 4000MTs Configuration」に変更しました。
5. 設定を保存し、ツールを閉じる。
6. ツールを再度開き、保存した設定を読み込んだ。
その時点では、DDR構成は全く表示されません。
少なくとも26.03版はMCUを選択していない状態で始まっていました(手動で選択すれば問題が解決します)が、今はこの問題を解決する方法がありません。
ご協力いただき、誠にありがとうございました。
よろしくお願いします、
エマヌエーレ
また、このツールのWindows版でも同じ問題が発生します。
スクリーンショットを添付しました。
こんにちは、
このツールにおけるバグのご報告ありがとうございます。
私の方でも問題点を確認できました。
社内チームに報告し、できるだけ早く解決するよう依頼します。
よろしくお願いいたします。
アップデート情報や回避策はありますか?それを使うことは不可能だ
バージョン26.09をインストールしてテストしてみました。エマヌエーレが挙げた手順と同じ手順に従いましたが、対象はMIMX9529xxxxxです。
不具合の動作は同じで、以前に作成した設定ファイルを読み込むことができません。
Ubuntu 24.04でテスト済み。
よろしくお願いいたします。