2385863_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2385863_ja-JP

2385863_ja-JP

PCA9959の異常な動作

私は、1つのコントローラ(MCU1)でPCA9959に書き込み、SN74CBTLV3257マルチプレクサでSPIバスを切り替え、2つ目のコントローラ(MCU2)で値を読み取る回路を実装しました。MCU同士は直接通信しないが、書き込みと読み込みを順番に行うための仲裁機構が実装されている。

スイッチを切り替えずにMCU1のみで書き込む場合は問題なく動作します。問題はMCU1とMCU2を切り替え始めると発生します。

この星座の中で、LEDドライバがランダムにLEDをスイッチすることがあります。不思議なことに、MCU1で値を書き込み、その後読み戻すと、レジスタの内容は問題ないように見える。

何かヒントはありますか?正誤表は見つかりませんでした。


スイッチの信号:

- SDI

- CLK

- SDO

- nCS

MCU1からのその他の信号:

- nEN

- nRESET


どんなご支援でも大変ありがたく思います!PCA9959

Re: PCA9959 strange behavior

こんにちは、goepeさん

良い一日!

私はSN74CBTLV3257の専門家ではありませんが、調べた情報によると、SN74CBTLV3257はバッファではなくパッシブFETスイッチです。

チャネルを切り替えると、切断された側がHi-Z(浮遊)になりますが、彼はPCA9959これらのピンを「見ている」ことができます

SCLK、MOSI、nCSにプルアップ/プルダウンを追加してみてください。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

Re: PCA9959 strange behavior

ご提案ありがとうございます。PCA9959はマルチプレクサのA側にコネクテッドしており、B側は高Zに接続していません。高速オシロスコープでSPI信号をPCA9959で測定していますが、特に異常は見られません。とはいえ、試してみて結果をお知らせします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-27-2026 02:30 AM
Updated by: