2385744_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2385744_zh-CN

2385744_zh-CN

将FPGA连接到PCA9617A的B端口。

您好:

我的情况如下:MCU 连接到 PCA9617A 的 A 端口,FPGA(作为 I²C 设备)连接到 B 端口。

根据数据手册,端口 B 的电压偏置约为0.55 V。FPGA 的 VIL 规格为0.8 V。这样就只剩下250 mV 的裕量了。

当从MCU向FPGA传输大量数据时,这个裕量会造成问题吗?为了保证可靠运行,建议的VIL裕量是多少?

顺祝商祺!

马可

Re: Connect FPGA to port B of PCA9617A

你好 Marco_MJ

再会!

我认为你已经达到极限了;推荐范围是 >300mV,所以你使用 250mV 的范围存在很大的风险。

希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你今天过得愉快,一切顺利。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-25-2026 02:31 AM
Updated by: