2385744_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2385744_ja-JP

2385744_ja-JP

FPGAをPCA9617AのポートBに接続します。

こんにちは:

私の状況はこうです:MCUはPCA9617AのポートAに接続されており、FPGA(I²Cデバイスとして)はポートBに接続されています。

データシートによると、ポートBの電圧バイアスは約0.55Vです。FPGAのVIL仕様は0.8Vです。これによって残されたマージンはわずか250mVとなる。

このマージンは、MCUからFPGAへの大量データ転送時に問題を引き起こすでしょうか?信頼性の高い動作のために推奨されるVILマージンはどれくらいですか?

よろしくお願いいたします。

Marco

Re: Connect FPGA to port B of PCA9617A

こんにちは、Marco_MJさん

良い一日!

もう限界にいると思います。推奨範囲は>300mVなので、その250mVの範囲ではかなりのリスクがあります。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-25-2026 02:29 AM
更新者: