2385642_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2385642_ja-JP

2385642_ja-JP

GD3160 FlexGUIソフトウェアインストールに関する質問

公式サイトでGD3160 FlexGUIソフトウェアをインストールしました。UM11592ファイルを確認すると、「SWパッケージ」ソフトウェアのダウンロードが必要だと書かれていましたが、公式サイトには「SWパッケージ」に関する関連コンテンツが見つかりませんでした。GD3160のFlexGUIソフトウェアは通常、「NXP_GD31xx_GUI_ppublic-1.13.0」をインストールすることで使えます。「GUI」フォルダ内の「MSI」インストールパッケージについて?GD3160

Re: GD3160 FlexGUI software installation questions

こんにちは、

SWパッケージは、必要なファイル(ZIPフォルダ)をすべて含むフォルダを指します

ですので、はい、NXP_GD31xx_GUI_public-1.13.0.ms iのインストールを進めることができます

FLEXGUIとFLEXGUI2はどちらもGD3160デバイスと互換性があります。ただし、GD3162についてはFLEXGUI2を使用してください。

お役に立てば幸いです!

回复: GD3160 FlexGUI software installation questions

JacksonWu_1-1782294770942.pngJacksonWu_1-1782294770942.pngJacksonWu_2-1782294792319.pngJacksonWu_2-1782294792319.png

公式サイトでFlexGUIソフトには2つのバージョンがあるのを見ました。どちらを使うべきでしょうか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-25-2026 02:28 AM
更新人: