2385563_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2385563_ja-JP

2385563_ja-JP

PT2000 ローサイドドライバーのみ使用。

こんにちは、

私はPT2000を使って従来のインジェクター(12オーム)を駆動し、1台のPT2000は1チャネルのハイサイドとローサイド出力(両方のインジェクター配線をPT2000に接続)で駆動していますが、すべて期待通りに動作しています。

インジェクターの正極線を外部の連続+12V電源に接続し、片方のローサイドを駆動してインジェクターをオンにすることは可能でしょうか?マイクロコードを変更せずにこの解決策を試してみましたが、うまくいきません。このトポロジーで動作させるには、マイクロコアにどのような変更を加える必要がありますか?より一般的に言うと、ローサイドモードでソレノイドを駆動しつつ電流を制御することは可能でしょうか?

ご支援ありがとうございます。

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎06-25-2026 02:26 AM
更新人: