2385474_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2385474_ja-JP

2385474_ja-JP

S32K3x4EVB-T172 (S32K344) に PeMicro デバッガを使用して S32K344 A/B スワップ HSE FW をインストールする方法。

こんにちは、


S32K344でOTA A/Bスワップのデモをテストしたい。

そのためには、HSEファームウェアがインストールされていないS32K344チップにHSE(A/B)ファームウェアをインストールする必要があります。

私は以下のハードウェアを所有しています

1. S32K3x4EVB-T172 (S32K344)

2. PeMicroデバッガー。

(注:私はLauterbach TRACE32ツールを持っていません

そこで、S32 design studioの助けを借りてPEマイクロデバッガーを使ってs32k344にHSE(A/B)ファームウェアをインストールする適切な手順を教えていただけるようお願いします。

使用するDSバージョン、RTD、HSEピンクファイルなど、すべてが記載された適切な手順書を提供してください。


ありがとうございます。

Re: How to install S32K344 A/B swap HSE FW using PeMicro debugger on S32K3x4EVB-T172 (S32K344).

HSE DEMOコード(HSE FWでダウンロード可能)はLauterbach TRACE32を使用しています。異なるデバッガを使った専用の例はありませんが、HSE例パッケージがあります:

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples

これは基本的に、HSE DEMOと同じ機能をデバッガに依存しないコードに移植したものです。例えば、S32K344_HSE_FW_INSTALL を使用すると、任意のデバッガを使用して HSE FW をインストールできます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎06-25-2026 02:33 AM
Updated by: