2385442_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2385442_zh-CN

2385442_zh-CN

i.MX93 EQoS 以太网 DMA 复位失败,LAN8720A PHY(RMII 模式)

您好,NXP团队,

我正在使用i.MX93 SoM ,外接LAN8720A PHY,运行在 RMII 模式下。

硬件配置

  • 处理器: i.MX93
  • PHY: LAN8720A
  • RMII接口
  • 物理层地址:0
  • PHY RESET GPIO 已配置
  • MAC提供50 MHz RMII参考时钟

苏观察

以太网接口初始化失败,并报告以下错误:

imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1:
PHY [stmmac-1:00] 驱动程序 [SMSC LAN8710/LAN8720]

imx-dwmac 428a0000.ethernet:
DMA重置失败

stmmac_hw_setup:DMA 引擎初始化失败

__stmmac_open:硬件设置失败


dmsg 响应

oot@myd-lmx9x:~# dmesg | grep -i eth
[ 0.000000] OF:保留内存:已初始化节点 ethosu_region@B0000000,兼容 ID shared-dma-pool
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.953397] fec 42890000.ethernet:无效的 MAC 地址:00:00:00:00:00:00
[ 0.960228] fec 42890000.ethernet:使用随机 MAC 地址:b2:da:68:e1:93:b7
[ 0.970863] hns3:适用于 Hip08 系列的海思以太网网络驱动程序 - 版本
[ 1.008422] igb:Intel(R) 千兆以太网网络驱动程序
[ 1.071474] usbcore:已注册新的接口驱动程序 kaweth
[ 1.082559] usbcore:已注册新的接口驱动程序 cdc_ether
[ 1.646174] optee:探测管道方法。
[ 1.744525] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)版本 1.3
[ 2.560730] fec 42890000.ethernet eth0:已注册 PHC 设备 0
[ 2.567579] imx-dwmac 428a0000.ethernet:未找到 IRQ eth_lpi
[ 2.573824] imx-dwmac 428a0000.ethernet:用户 ID:0x10,Synopsys ID:0x52
[ 2.580662] imx-dwmac 428a0000.ethernet:DWMAC4/5
[ 2.585448] imx-dwmac 428a0000.ethernet:DMA 硬件功能寄存器支持
[ 2.592568] imx-dwmac 428a0000.ethernet:支持 RX 校验和卸载引擎
[ 2.599692] imx-dwmac 428a0000.ethernet:支持插入 TX 校验和
[ 2.606382] imx-dwmac 428a0000.ethernet:支持局域网唤醒
[ 2.612538] imx-dwmac 428a0000.ethernet:通过硬件看门狗定时器启用接收缓解
[ 2.620184] imx-dwmac 428a0000.ethernet:已启用 L3L4 流 TC(条目=8)
[ 2.626958] imx-dwmac 428a0000.ethernet:已启用 RFS 流 TC(条目数=10)
[ 2.633749] imx-dwmac 428a0000.ethernet:启用硬件TC(条目数=256,最大关闭次数=256)
[ 2.641316] imx-dwmac 428a0000.ethernet:使用 32/32 位 DMA 主机/设备宽度
[ 5.034969] systemd[1]: /lib/systemd/system/proftpd.service:8:标准输出类型 syslog 已过时,将自动更新为 journal。请更新您的单元文件,并考虑完全移除该设置。
[ 9.808139] SMSC LAN8710/LAN8720 42890000.ethernet-1:00:phy_poll_reset 失败:-110
[ 9.872078] fec 42890000.ethernet eth0:无法连接到物理层
[ 9.879398] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 10.892065] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)
[ 10.900872] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 11.904042] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)
[ 12.838630] SMSC LAN8710/LAN8720 42890000.ethernet-1:00:phy_poll_reset 失败:-110
[ 12.896039] fec 42890000.ethernet eth0:无法连接到物理层
[ 12.899637] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 13.904038] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)
[ 289.712584] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 290.740032] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)
[ 322.123525] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 323.104042] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)
[ 655.579526] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: 注册 MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 656.612033] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth1: __stmmac_open: 无法连接到 PHY(错误:-110)

Re: i.MX93 EQoS Ethernet DMA Reset Failure with LAN8720A PHY (RMII Mode)

步骤 1 — 隔离 EQoS

暂时禁用 FEC:

&fec {

        status = "disabled";

};

然后启动并检查:

dmesg | grep -Ei "dwmac|stmmac|eqos|mdio|phy|LAN87"

你想查看 EQoS/stmmac MDIO 总线下的 PHY,而不是 42890000.ethernet 下的 PHY。


步骤 2 — 手动验证 MDIO

如果您有mdio-tool或phytool:

phytool 读取 eth1/0/2

phytool 读取 eth1/0/3

LAN8720A PHY ID 应该可读。如果读取超时或返回全部 0xffff/0x0000,则这是硬件/MDIO/RESET/时钟,而不是 IP 协议栈。


步骤 3 — 验证时钟树

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -Ei "enet|qos"

同时测量引脚上的 RMII 参考时钟。NXP RMII 线程专门记录了生成预期 50 MHz 时钟和使用 <100000000>、<50000000> 进行 DTS 更新的必要性。


步骤 4 — 检查驱动程序补丁状态

grep -n "RMII_RESET_SPEED\|imx_dwmac_mx93_reset\|fix_soc_reset" \

drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-imx.c

如果缺失,请应用/移植 i.MX93 RMII DMA RESET 补丁。上游补丁说明它解决了 i.MX93 复位逻辑的问题,需要在 RMII 模式下配置正确的接口速度才能完成复位。( https://www.spinics.net/lists/netdev/msg894184.html

Re: i.MX93 EQoS Ethernet DMA Reset Failure with LAN8720A PHY (RMII Mode)

这是一个棘手的问题——遗憾的是,我们的任何一份文件中还没有对此进行描述。

EQOS 以太网 MAC 是来自第三方的 IP,并且也被 ST Microelectronics 的芯片所采用。这就是为什么你会在 ST 平台的文件夹中找到 i.MX 的代码的原因。EQOS IP 中的 DMA RESET 似乎存在问题或曾经存在问题,但我无法确切地查明问题出在哪里。对于 i.MX 93,我发现忽略此检查可以解决问题,因此请注释掉跳转到“err_stop_resets”的代码:

/drivers/net/dwc_eth_qos.c in function eqos_start

if (ret) {
-           pr_err("EQOS_DMA_MODE_SWR stuck\n");
-           goto err_stop_resets;
+           pr_err("EQOS_DMA_MODE_SWR stuck indicated, but continue anyway\n");
+           //goto err_stop_resets;

如果您在 EQOS RMII 接口的 TD2 引脚上看到 50 MHz 参考时钟,并且您已将 SION 位配置为将时钟从 TD2 焊盘反馈到 EQOS MAC,那么应该就没问题了。

FEC 应该不会对源文件进行任何更改,只需要对设备树进行必要的调整即可。

我会查找设备树和 board_init 函数所需的配置,稍后在这里发布。

问候,
伯恩哈德。


Re: i.MX93 EQoS Ethernet DMA Reset Failure with LAN8720A PHY (RMII Mode)

以下是需要对适用于 i.MX 93(或在某种程度上也适用于 i.MX 91)网络接口的标准 NXP 电路板支持包进行更改的内容。

  • RMII模式
  • i.MX 向 PHY 提供参考时钟。

这些是 u-boot 的更改(来自 NXP git hub),如果您使用主线 u-boot,您可能会看到它略有不同,但原理是相同的。您可能在网上找到的任何设备树参数,例如“ snps,ext-refclk; ”都绝对属于“谨慎使用来自网络的代码”这一范畴。

u-boot 代码或 Linux 内核中可能根本没有评估此类参数(或者可能只在较旧的平台上评估),因此,如果您想确定,请开始搜索此参数并检查它是否已被考虑在内。

可能是这样的:在正确的 DTB 设置下,两个网络接口在 Linux 中都能正常工作,但在 u-boot 命令提示符下只有 FEC 接口工作。为此,请查看以下应用于imx93_evkimx93_evk.cdwc_eth_qos.c的更改。


uboot-imx/arch/arm/dts/imx93-11x11-evk.dts:

&fec {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>;
	phy-mode = "rmii";  
	phy-handle = <&ethphy2>;
	fsl,magic-packet;
	status = "okay";

	mdio {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		clock-frequency = <5000000>;

		ethphy2: ethernet-phy@2 {
			reg = <0>;  /* adapt to MDIO PHY address on your board */
			eee-broken-1000t;
		};
	};
};

&eqos {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos>;
	phy-mode = "rmii";  
	phy-handle = <&ethphy1>;
	status = "okay";

	mdio {
		compatible = "snps,dwmac-mdio";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		clock-frequency = <5000000>;

		ethphy1: ethernet-phy@1 {
			reg = <1>;  /* adapt to MDIO PHY address on your board */
			eee-broken-1000t;
		};
	};
};

	pinctrl_eqos: eqosgrp {  /* for 10/100 board, drive strength settings tbd */
		fsl,pins = <
			MX93_PAD_ENET1_MDC__ENET_QOS_MDC                            0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_MDIO__ENET_QOS_MDIO                          0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_RD0__ENET_QOS_RGMII_RD0                      0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_RD1__ENET_QOS_RGMII_RD1                      0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_RXC__ENET_QOS_RX_ER                          0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_RX_CTL__ENET_QOS_RGMII_RX_CTL                0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_TD0__ENET_QOS_RGMII_TD0                      0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_TD1__ENET_QOS_RGMII_TD1                      0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_TD2__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_REF_CLK     0x0000017E
			MX93_PAD_ENET1_TXC__GPIO4_IO07                              0x0000011E
			MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL                0x0000057E
		>;
	};

	pinctrl_fec: fecgrp {  /* for 10/100 board, drive strength settings tbd  */
		fsl,pins = <
			MX93_PAD_ENET2_MDC__ENET1_MDC              0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_MDIO__ENET1_MDIO            0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_RD0__ENET1_RGMII_RD0        0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_RD1__ENET1_RGMII_RD1        0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_RXC__ENET1_RGMII_RXC        0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_RX_CTL__ENET1_RGMII_RX_CTL  0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_TD0__ENET1_RGMII_TD0        0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_TD1__ENET1_RGMII_TD1        0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_TD2__ENET1_TX_CLK           0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_TXC__GPIO4_IO21             0x0000011E
			MX93_PAD_ENET2_TX_CTL__ENET1_RGMII_TX_CTL  0x0000051E
		>;
	};

uboot-imx/arch/arm/dts/imx93.dtsi:

fec: ethernet@42890000 {
				compatible = "fsl,imx93-fec", "fsl,imx8mq-fec", "fsl,imx6sx-fec";
				reg = <0x42890000 0x10000>;
				interrupts = ,
					     ,
					     ,
					     ;
				clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET1_GATE>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET1_GATE>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_REF>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_REF_PHY>;
				clock-names = "ipg", "ahb", "ptp",
					      "enet_clk_ref", "enet_out";
				assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER1>,
						  <&clk IMX93_CLK_ENET_REF>,
						  <&clk IMX93_CLK_ENET_REF_PHY>;
				assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
							 <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>,
							 <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>;
				assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>, <50000000>;
				fsl,num-tx-queues = <3>;
				fsl,num-rx-queues = <3>;
				fsl,stop-mode = <&wakeupmix_gpr 0x0c 1>;
				status = "disabled";
			};
			
                          eqos: ethernet@428a0000 {
				compatible = "nxp,imx93-dwmac-eqos", "snps,dwmac-5.10a";
				reg = <0x428a0000 0x10000>;
				interrupts = ,
					     ;
				interrupt-names = "macirq", "eth_wake_irq";
				clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET>,
					 <&clk IMX93_CLK_ENET_QOS_GATE>;
				clock-names = "stmmaceth", "pclk", "ptp_ref", "tx", "mem";
				assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
						  <&clk IMX93_CLK_ENET>;
				assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
							 <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>;
				assigned-clock-rates = <100000000>, <250000000>;
				intf_mode = <&wakeupmix_gpr 0x28>;
				snps,clk-csr = <0>;
				status = "disabled";
			};

uboot-imx/arch/arm/dts/imx93-11x11-evk-u-boot.dtsi:

&fec {
	/* adapt GPIOx y to the actual pin used on your board */
	phy-reset-gpios = <&gpiox y GPIO_ACTIVE_LOW>;
	phy-reset-duration = <15>;
	phy-reset-post-delay = <100>;
};

&ethphy1 {
	/* adapt GPIOx y to the actual pin used on your board */
	phy-reset-gpios = <&gpiox y GPIO_ACTIVE_LOW>;
	reset-assert-us = <15000>;
	reset-deassert-us = <100000>;
};

imx93_11x11_evk_defconfig 中需要考虑的事项:

CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eth1"
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS=y
CONFIG_DWC_ETH_QOS_IMX=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y

uboot-imx/drivers/net/dwc_eth_qos.c 中的函数 eqos_start(struct udevice *dev):

if (ret) {
		pr_err("EQOS_DMA_MODE_SWR stuck indicated, continue anyway.\n");
		/* ignore this error, comment the goto instruction out */
		/* goto err_stop_resets; */
	 }

uboot-imx/board/freescale/imx93_evkimx93_evk.c:

static int setup_fec(void)
{
           /* 
              There are PHYs which also work with a 25 MHz input clock,
              configurable with a pin strapping or over MDIO, so the parameter
              could also be ENET_25MHZ)
            */
	return set_clk_enet(ENET_50MHZ);
}

static int setup_eqos(void)
{
	struct blk_ctrl_wakeupmix_regs *bctrl = (struct blk_ctrl_wakeupmix_regs *)BLK_CTRL_WAKEUPMIX_BASE_ADDR;
	u32 *IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ENET_TD2 = (u32 *)(IOMUXC_BASE_ADDR + 0xA4);
	#define IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ENET_TD2_SION	(1<<4)

	clrbits_le32(&bctrl->enet_clk_sel,
			BCTRL_ENET_CLK_SEL_ENET1_TX_CLK_SEL);

	clrbits_le32(&bctrl->enet_clk_sel,
			BCTRL_ENET_CLK_SEL_ENET_QOS_CLK_TX_CLK_SEL);

	/* set INTF as RMII, enable RMII TX clock */
	clrsetbits_le32(&bctrl->eqos_gpr,
			BCTRL_GPR_ENET_QOS_INTF_MODE_MASK,
			BCTRL_GPR_ENET_QOS_INTF_SEL_RMII | BCTRL_GPR_ENET_QOS_CLK_GEN_EN);

	setbits_le32(&IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ENET_TD2,
			IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ENET_TD2_SION);
        
           /* 
              There are PHYs which also work with a 25 MHz input clock,
              configurable with a pin strapping or over MDIO, so the parameter
              could also be ENET_25MHZ)
            */
	return set_clk_eqos(ENET_50MHZ);
}


int board_init(void)
{
#ifdef CONFIG_USB_TCPC
	setup_typec();
#endif

	if (IS_ENABLED(CONFIG_FEC_MXC))
		setup_fec();
		
	if (IS_ENABLED(CONFIG_DWC_ETH_QOS))
		setup_eqos();

	board_gpio_init();

	return 0;
}

问候,
伯恩哈德。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 02:31 AM
更新者: