2385263_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2385263_ja-JP

2385263_ja-JP

i.MX8MP RAW撮影のための最大ジオメトリ

こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、

i.MX8MPで特定のイメージセンサーを使おうとしています。

MIPIからRAMへRAW12キャプチャデータを転送しようとしています。これを実現する唯一の方法は、以下に概説するISIモジュールを使用することのようです。

hraducu_1-1782239762964.pnghraducu_1-1782239762964.png

問題は、ジオメトリの制限に関するドキュメントが曖昧で、i.MX8MPが私たちの**アプリケーション**に適しているかどうか判断しようとしていることです。

画像の高さと幅は、ISI の CHNL_IMG_CFG[WIDTH/HEIGHT] レジスタを使用して定義されます。これらのエントリは13ビットであるため、理論的には8191 x 8191のジオメトリに制限されます。

幅はハードウェアによってラインバッファによって制限されているようで、実際には2Kピクセルしか保持できませんが、ドキュメントには他のチャネルのラインバッファを組み合わせて4Kを達成する方法が説明されています。ドキュメントには、線幅のレジスタ制限である8191ピクセルの上限が達成可能かどうかは触れられていません。ISI処理を回避でき、目的は単純にRAWのMIPIキャプチャをRAMにプッシュすることです。

さらに、幅とは異なり、高さの制限は物理的なハードウェアに起因するものではないようだ。

CHNL_IMG_CFG[HEIGHT]レジスタの13ビット最大値で定義される8191行の高さをサポートできるという確認はありますか?

この件についてのサポートがあればありがたいです。私は以下のような類似の投稿をいくつか確認しました。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Direct-MIPI-CSI2-to-memory-access-on-i-MX8MP/mp/2158946

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/I-MX8MP-ISI-maximum-supported-width/mp/1224069

しかし、8191の幅がサポートされているかどうかは確認されておらず、何か最新情報があれば教えていただきたいです。

また、高さ制限は定義されていません。

よろしくお願い申し上げます。






i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: i.MX8MP Maximum Geometry for RAW Capture

i.mx8mp ISIドライバーは2Kに限定されていますが、チェーンバッファを使うと最大4Kまで対応でき、幅8191はできませんでした。IMX8MPでは1台のカメラが最大4k@30まで対応可能です

Re: i.MX8MP Maximum Geometry for RAW Capture

ご返信よろしくお願いします。

つまり、幅の制限は私の元の発見と一致しています。

ISIモジュールの高さ制限についてコメントいただけますか?ISIを通じて8191レーン高さを達成できますか?

よろしくお願い申し上げます。

Re: i.MX8MP Maximum Geometry for RAW Capture

運転手に言いなさい、最大高さは8191です

#define MXC_ISI_MIN_WIDTH 1U
#define MXC_ISI_MIN_HEIGHT 1U
#define MXC_ISI_MAX_WIDTH_UNCHAINED 2048U
#define MXC_ISI_MAX_WIDTH_CHAINED 4096U
#define MXC_ISI_MAX_HEIGHT 8191U

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/drivers/media/platform/nxp/imx8-isi/imx8-isi-cor...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-02-2026 02:33 AM
更新者: