2384992_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2384992_ja-JP

2384992_ja-JP

EMIOS PWMツールエラー Emios 0 ch 255 in MCL

私はS32K312ミニ開発ボードを使って台形モーター制御を試みています。

初期化処理を移植した後、次のエラーが発生します。

問題:[生成エラー] MCLでカウンターバスEMIOS_0_CH_255を設定してください
レベル:誤差
タイプ:工具の問題
ツール:ペリフェラル
起源:ペリフェラル
リソース:出典
情報:[生成エラー] MCLでカウンターバスEMIOS_0_CH_255を設定してください


私のセットアップは以下のとおりです。

  1. EMIOS mcl は 0 と 1 を初期化します
    1. EMIOS0 - チャネル0 ->PWMのタイムベース
    2. EMIOS1 - チャネル23 -> ホールパルスカウンターのタイムベース
  2. EMIOS pwm
    1. PWM 20KHz用のOPWMBとしてEMIOS0チャンネル1
    2. EMIOSチャンネル3をPWMパルス用のOPWMBとして
  3. 両チャネルともBCDモードでEMIOSチャネル0をベースにしています。
Re: EMIOS Pwm tooling error Emios 0 ch 255 in MCL

ここにmexファイルがあります。

Re: EMIOS Pwm tooling error Emios 0 ch 255 in MCL

こんにちは、 @ArunnK さん。

FreeRTOS_Toggle_Example_S32K312 (RTD 7.0.0、FreeRTOS 7.0.0) で、Emios_Mcl と Emios_Pwm に対してご指摘いただいた設定を適用してみました。私の方では、そのエラーを再現することができませんでした。

.mex ファイルを共有していただけませんか?ファイル?また、あなたが踏んだ手順を教えていただけるととても助かります。ここで同じ行動を再現できるので。


BR、VaneB

Re: EMIOS Pwm tooling error Emios 0 ch 255 in MCL

こんにちは、 @ArunnK さん。

.mexファイルを共有していただきありがとうございます。ファイル。

FreeRTOS_Toggle_Example_S32K312 (RTD 7.0.0、FreeRTOS 7.0.0) にインポートしました。以前使用していたプロジェクトでは、このエラーは発生しませんでした。同じ手順を踏んでいるか確認するために、以下の方法を試していただけますか:

  • 現在のサンプルプロジェクトを削除して、再作成してください。
  • すべてが正しく動作するように、必要に応じてコードを更新してください。
  • 設定が正常に生成されたら、[ファイル] → [インポート] → [S32 設定ツール] → [設定のインポート (*.mex)] に進みます。
  • .mexファイルを選択してくださいあなたが共有したファイルを現在の構成に統合します。

その後もエラーは表示されますか?念のため、使用しているすべてのソフトウェアバージョンが互換性があるかを必ず再確認してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-25-2026 03:28 AM
更新者: